This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:放电电流≥DSG 电流阈值问题时 CHG FET 无法打开

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074990/bq78350-r1-chg-fet-can-not-turn-on-when-discharge-current-dsg-current-threshold-issue

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ76200

您好 TI 团队,

我们使用 BQ78350-R1+BQ76400+BQ76200作为14S BMS (DSG 和 CHG 不同路径),并使用通过当前校准进行缩放。

在这里,我们发现了一个问题,当电池组放电20A,电池温度达到 OTC (50度 C)保护时,CHG FET 关闭

即使在这种情况下:放电电流≥DSG 电流阈值(如 TRM 3.1所示)。

我们是否需要改变或修改任何设置?

谢谢,致以诚挚的问候,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    BQ78350-R1不是以不同的 CHG/DSG 路径为设计理念,它支持系列 FET 配置。 不同的 DSG/CHG 路径不是它的预期配置。

    如果有足够的电流仍流经感应电阻器,则可以绕过任何会禁用 FET 的保护装置。 这将启用由于身体二极管保护功能而禁用的 FET。 这不可能被禁用。 不同路径配置通常完全禁用身体二极管保护功能。

    OTC 只能在充电期间发生,因此我觉得在放电期间发生是很奇怪的,您确定它不是 OTD 触发的? 这将不允许任何放电流流经。 有关温度保护的进入/退出条件,请参阅 TRM 的3.7节“温度保护”。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,


    非常感谢您的快速回复。

    再次检查后,由于 OTD 也处于活动状态,CHG FET 未打开,并停止 DSG 和 CHG。 但由于温度仍处于 OTC 状态,因此即使没有充电,CHG FET 仍处于关闭状态。 这对我们来说不是问题。 很抱歉条件不好。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    詹姆斯