This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:在 LM5122之后,TPS2493是否可以用作短路保护?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075743/tps2493-can-tps2493-be-used-as-short-protection-after-lm5122

部件号:TPS2493
线程中讨论的其他部件:LM5122

尊敬的团队

这是来自中国的桑尼。

我对 LM5122和 TPS2493有疑问。

在现在的应用中,负载会定期在电路中排列,因为 PWM 信号 BRB1控制输出 MOS Q33和 Q35。 如下所示。  我使用的是 LM5122 (24V 至48V)。 由于 MOS 是 NMOS,当输出短路时,Q33和 Q35可能短路,即使  LM5122不工作,它也可以通过 MOS 的主体二极管输出24V 电荷。

为此,我希望在 LM5122之后使用 TPS2493。 从数据表中,它具有功率限制和电流限制功能。 当输出短路时,它可能处于自我保护状态。

如果我将 TPS2493与 LM5122一起使用,您能为我提供有关此应用的一些建议吗?  我可以使用此 PWM 信号(高600ms,低1s)来控制 TPS2493 UVEN 吗? 他们的输入重组时间是否合适?

期待您的回复。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunny,

    感谢您的帮助!

    是的,TPS249x 可用于输出,以保护路径免受短路事件的影响。  TPS249x 可以在低频率下进行 PWM 控制,它可以用于目标 600ms 高,1s 低 PWM。

    此致,Rakesh