请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2493 线程中讨论的其他部件:LM5122,
尊敬的团队
这是来自中国的桑尼。
我对 LM5122和 TPS2493有疑问。
在现在的应用中,负载会定期在电路中排列,因为 PWM 信号 BRB1控制输出 MOS Q33和 Q35。 如下所示。 我使用的是 LM5122 (24V 至48V)。 由于 MOS 是 NMOS,当输出短路时,Q33和 Q35可能短路,即使 LM5122不工作,它也可以通过 MOS 的主体二极管输出24V 电荷。

为此,我希望在 LM5122之后使用 TPS2493。 从数据表中,它具有功率限制和电流限制功能。 当输出短路时,它可能处于自我保护状态。
如果我将 TPS2493与 LM5122一起使用,您能为我提供有关此应用的一些建议吗? 我可以使用此 PWM 信号(高600ms,低1s)来控制 TPS2493 UVEN 吗? 他们的输入重组时间是否合适?
期待您的回复。
非常感谢。