This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:同步两个或多个 tl494

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075817/tl494-synchronize-two-or-more-tl494

部件号:TL494
“Thread: TestUC3842”中讨论的其它部件

您好,团队,如下图所示 ı 基于 tl494获得了一些电源  
我想按下图同步这些 设备,但我遇到了一些问题,ı 不想配置为主/从操作,因为如果主设备发生故障,所有其它电源设备也将发生故障。  
因此,我正在研究一个可以在没有主/从设备的情况下工作的配置  
这是可能的,还是您的建议?

谢谢

此致

米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mikail,

    必须对 PS1-3应用一些同步信号,除非冗余设计为,否则该同步信号被视为单个故障点,会导致每个 PS 断电。 您可以将同步信号应用到每个 TL494的 CT (在您提供的图中以绿色显示),但如果同步信号失败,PS1-3会发生什么情况? 否则,您可以将一个 TL494设置为指挥官,并按如下所示同步到每个 PS,这是从 使用 TL494设计开关电压调节器中获得的:

    我想说,如果您的系统中有可用的外部同步时钟信号,请继续使用它,但我没有尝试以这种方式同步-我看不到它不起作用的原因,但因为您看到这种方法有问题, 请考虑 SLUA143中提供的同步指导。 对于 TL494,您可以将一个 TL494与 RT,CT 设置为正常,所需频率略低于外部同步频率。 然后,您可以在 CT 电容器和 GND 之间插入一个小电阻器,并在该电阻器上应用外部同步信号。

    如果您正在考虑在外部添加同步,这需要额外的部件/电路,为什么不坚持使用图 19如上所示? 我看不到哪种方法比另一种方法更可靠(不是减少所有 PS 装置)?  感谢您通过 E2E 进行连接。  

    此致,

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steven! 感谢您的详细解释。

    我的主要疑问是电源在活动并行+热插拔配置下如何工作?

    好的,我可以通过同步运行电源并联运行,本节是可以的。


    但是,如果我要在热插拔配置中工作,该怎么办?
    假设 PS1被编程为主中继器,而其它则被编程为从属中继器
    当用户从货架上取下 PS1时,系统会发生什么情况?
     ı,每一个 PS1-PS3都应该能够成为一个大师。这就是为什么 W ü r 要提出这个问题并寻找解决方案的原因。

    此致

    Mikail Ünal è re

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米卡尔

    我从我发送给您的应用程序备注中了解到,使用 UC3842同步配置,我们可以从外部同步到时钟,并且每个 UC3842都有自己的 RT/CT 设置,这样,如果主时钟出现故障(在您的实例中换出),每个时钟仍可以自行操作。 尽管我没有看到 TL494以这种方式工作,但我会继续测试,因此我只参考我对 UC3842的响应。

    史蒂夫