This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450是否始终为电池充电?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075627/bq24450-is-bq24450-always-charging-battery

部件号:BQ24450

尊敬的团队

这是来自中国的桑尼。

我对 BQ24450充电过程有疑问。

如下图所示,在状态3中,I_CHG 为0,直到 V_BAT 为 VRCH,新的充电周期将再次开始。

我想知道,在3号状态下,BQ24450不会为电池充电。 在这种状态下,由于硬件电路消耗,电池可能会放电。 因此,即使系统电源始终正常,电池也可能会不断充电和放电。 对吗? 或者,BQ24450可能会始终为电池充电,并确保在系统电源正常时电池始终充满。

期待您的回复。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    状态3 (参考数据表中的图5)电池充电完成后,装置处于电压浮动模式。  装置处于电压调节模式,充电器输出电流设置为 R-iSNS 电阻器。   

     “因此,即使系统电源始终正常,电池也可能会不断充电和放电。 对吗?” 是的。