请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24450 尊敬的团队
这是来自中国的桑尼。
我对 BQ24450充电过程有疑问。
如下图所示,在状态3中,I_CHG 为0,直到 V_BAT 为 VRCH,新的充电周期将再次开始。
我想知道,在3号状态下,BQ24450不会为电池充电。 在这种状态下,由于硬件电路消耗,电池可能会放电。 因此,即使系统电源始终正常,电池也可能会不断充电和放电。 对吗? 或者,BQ24450可能会始终为电池充电,并确保在系统电源正常时电池始终充满。
期待您的回复。
非常感谢。