请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS22918 您好,
当 TPS22918上的 VIN 从5V 断电至0V 时,我的客户会考虑 Vout 如何降下。 那么,请告诉我们以下内部二极管的电压吗?
由于与 Vout 连接的设备规格,他对 Vout 具有断电要求。 这就是为什么他想知道这一点。
谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.