This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:内部二极管电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075396/tps22918-voltage-of-internal-diode

部件号:TPS22918

您好,

当 TPS22918上的 VIN 从5V 断电至0V 时,我的客户会考虑 Vout 如何降下。  那么,请告诉我们以下内部二极管的电压吗?

  

由于与 Vout 连接的设备规格,他对 Vout 具有断电要求。  这就是为什么他想知道这一点。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Motoyasu-san 您好,  

    我们手头没有这些数据。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致,

    Kalin Burnside