This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:EVM 电路无法作为参考工作

Guru**** 2388100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075146/tps62840-evm-circuit-not-working-as-reference

部件号:TPS62840

你们好,团队帮助了一位客户,

根据 EVM 原理图设计电路。 请参阅用于比较的评估板的连接。 R11=0电阻器已解析并连接到11.5kΩ Ω,以使输出电压为2.5V。

EN->开

模式->PFM/PWM

停止->运行

R11-> 11.5KΩ Ω 电阻器

 

 

 

根据这一原理图,我设计电路的方式如下。

EN PIN->输入电压

模式引脚-> 1M 电阻器和接地

止动销->接地

V 形引脚-> 11.5KΩ Ω 电阻器

按我设计的电路和评估板比较当前成本。

 

用于组装的材料明细表如下所示。

U6.

1.

德州仪器(TI)

TPS62840DLCR

超低 IQ 降压转换器

8-VFDFN

D4.

1.

ON Semiconductor

MBR120ESFT1G

肖特基20V 1A SOD123L 二极管

SoD-123F

C1.

1.

Murata Electronics

GRM21BR61A476ME15L

盖住 CER 47UF 10V X5R 0805 / 47u

0805

C18

1.

Murata Electronics

GRM155R61A475MEAAD

盖住 CER 4.7UF 10V X5R 0402/4.7u

0402.

问题6.

2.

耶戈

RC0402FR-071ML

RES SMD 1M 欧姆1% 1/16W 0402/1M

0402.

第9条

1.

耶戈

RC0402FR-0711K5L

RES SMD 11.5K 欧姆1% 1/16W 0402/11.5k

0402.

L2

1.

Murata Electronics

DFE201612E-2R2M=P2

固定 IND 2.2UH 1.8A 116MOHM SMD

0806 (2016公制)

C19.

1.

Murata Electronics

GRM155R60G106ME44D

盖上 CER 10UF 4V X5R 0402/10U

0402.

 

 

 

您可以考虑二极管是否会影响电流成本。 但我们有另一个没有二极管的版本。 设计电路如下。 它可以直接从 VIN 引脚供电。

 

在不同 Vout 下测得的电流(分别选择 R9,R10,R11,R12)为

希望得到您的帮助。

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您能否用0欧姆电阻器替换原理图中的1欧姆电阻器 R6? 1兆欧可能太高,无法将模式拉至 GND 并让设备在 PFM 中运行。 最好拍摄一些声控发射装置,开关和电感器电流的示波器,以检查您是否在 PFM 中。

    这些测试中使用的负载电流是多少? EVM 和主板上的测试结果是否相同?

    在表格中,您只突出显示 了几个 VIN  (红色),其中输入电流消耗高,其余 VIN 的输入电流消耗低。 电流消耗是否确实很高,仅限某些 VIN?

    此致,

    瓦伦