This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:eFuse 的输出处理故障

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2660, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074963/tps2660-fault-output-handling-for-efuse

部件号:TPS2660
“线程”中讨论的其它部件:TPS25200TPS2662

一位客户需要通过应用说明 slva934A 为 TPS26602的故障输出添加外部二极管或电阻器。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva934a/slva934a.pdf

请告诉我以下两点:

①Are IC 以下是否可能出现相同的故障问题(反向)? 还是不需要外部二极管或电阻器?

⇒TPS25200, TPS26620, TPS259827

②Is TPS2660x 数据代码≧2013保持连接电流限制电阻器是否没问题?   

顺便提一下,高于 IC (TPS25200, TPS26620, TPS259827)是否也没有问题?

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    TPS25200和 TPS259827不像 TPS2660或 TPS2662那样提供动态反向电流阻塞或反极性支持

    TPS26620在故障输出上没有此问题,即使对于 TPS26602, 此问题对于日期代码值为≥2013的材料也已修复。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢您的回复,

    我理解①的问答

    关于问题②,请告诉我  TPS2660x 上电流限制电阻器的影响: ≥2013。

    例如,同一电路板电路连接 电流限制电阻器,但 TPS26602混合 ≥2013和<2013版本。

    我想确认 电 流限制电阻器的≥2013是否有问题。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    默认情况下,您可以在故障输出处使用所有材料的限流电阻器。 这不会是问题。

    此致,  

    Rakesh