This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:电源异常

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074966/tps54394-power-abnormal

部件号:TPS54394

TI 您好,

我正在使用 TPS54394进行1.8V 输出,我们发现输出功率过大且功率下降异常。

请帮助清除。

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    声控发射装置似乎已超出+/-16%的目标值,从而导致 PG 在此之后变低。 VOUT 的持续时间看起来也很高(VOUT 上升5-6毫秒?) 在这种情况下,是否有机会看到 EN,VREG5和 VIN 波形? 此外, 什么是 P1V8_电流波形? 它是输出电流吗? 您使用的是回放或电阻负载吗? 您可以尝试电阻负载吗?  

    谢谢,
    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    我已检查 此问题是否是由输出加载引起的。

    谢谢!

    大卫