This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:IDCODE 和 TRST

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075204/ucd90160a-idcode-and-trst

部件号:UCD90160A

您好,

我在 JTAG 链中安装了 UCD90160A 功率序列发生器。

但是,在扫描链时,让其报告其 ID 代码时遇到一些问题。

我可以确认它正在进入 JTAG 模式,因为 PMBus 地址更改为126,我可以看到来自下游设备的 IDCODE 证明至少 TDI 和 TDO 工作正常。 我无法轻易地将 TMS 连接到设备。 TCK 必须在数据计时完成时使用。

一种想法是通过10K 电阻器将 TRST 永久拉低。 这是否需要被驱动为高电压才能进一步启用 JTAG 接口?

通过切换 TMS 和 TCK,设备是否有另一种方法来重置 JTAG TAP 控制器,从而报告其 IDCODE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您计划如何处理 JTAG? 我们不建议 JTAG 对设备进行编程,如数据表中所述  

    您必须将 TRST 从低到高,才能让分路器控制器停止复位。

    此致

    宜和