请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD90160A 您好,
我在 JTAG 链中安装了 UCD90160A 功率序列发生器。
但是,在扫描链时,让其报告其 ID 代码时遇到一些问题。
我可以确认它正在进入 JTAG 模式,因为 PMBus 地址更改为126,我可以看到来自下游设备的 IDCODE 证明至少 TDI 和 TDO 工作正常。 我无法轻易地将 TMS 连接到设备。 TCK 必须在数据计时完成时使用。
一种想法是通过10K 电阻器将 TRST 永久拉低。 这是否需要被驱动为高电压才能进一步启用 JTAG 接口?
通过切换 TMS 和 TCK,设备是否有另一种方法来重置 JTAG TAP 控制器,从而报告其 IDCODE?