请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS22950 大家好,团队
我的客户正在考虑 TPS22950YBHR。
我们可以看到 D/S 规格:
- Ilim = 1.54 - 2.46 A (典型值2A)
其中
- RILM = 610欧姆
- 输出电压-输入电压= 0.3V
- TA =-40C 至150C
我们知道这是数据表规范,但这一限制范围(最大-最小)对它们来说太宽。
您是否有更具体的数据,如 TA-20-85C 的位置?
如果数据未打开,请通过电子邮件与我联系?
此致,
尤都