This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:Ilim 范围取决于温度

Guru**** 2516190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075096/tps22950-ilim-range-depends-on-the-temperature

部件号:TPS22950

大家好,团队

我的客户正在考虑 TPS22950YBHR。

我们可以看到 D/S 规格:

  • Ilim = 1.54 - 2.46 A (典型值2A)

其中

  • RILM = 610欧姆
  • 输出电压-输入电压= 0.3V
  • TA =-40C 至150C

我们知道这是数据表规范,但这一限制范围(最大-最小)对它们来说太宽。

您是否有更具体的数据,如 TA-20-85C 的位置?

如果数据未打开,请通过电子邮件与我联系?

此致,

尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kitamura-San,

    我将通过电子邮件跟进此主题并结束本主题。

    此致,

    Kalin Burnside