This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:在输入线路上振铃

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074561/tps25921a-ringing-on-input-line

部件号:TPS25921A

5V 1A 壁装适配器 通过 C48 之前连接的2米电缆为系统供电。  输出负载非常轻,通常小于100mA。

  

在 Ilim 连接到100K 的情况下加电时 ,插针会出现周期性的故障,大约每秒1毫秒。  这将阻止我们的下游降压调节器运行。

如果我将 Ilim 电阻器降低到35.6K,这种故障就会消失,系统运行正常。  是否有人知道伊利姆为100000时电路不工作的原因?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doug,

    欢迎使用 e2e。

    您能否共享在同一波形中显示 VIN,VOUT,eFuse 电流的波形?

    看起来长电缆正在形成一个巨大的电感,因此可能会有这样的瞬变。  

    此外,如果您可以共享布局文件,这将有所帮助。  

    此致

    库纳尔·戈尔