This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:输出电压异常

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071517/bq24032a-vout-voltage-is-abnormal

部件号:BQ24032A
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,先生:

我们遇到了一些故障情况:没有充电,VOUT 异常。

请参阅以下测量的波形和示意图。

波形1,VAC 有输入,但无充电行为,VOUT 电压不是4.4伏。 (1级和2级法官处于充电状态,但我们无法通过其他仪表获得充电电流)

波形2: VAC 有输入,BAT1和2引脚上没有电池,我们可以看到 VOUT 和 VBAT 电压过低。

请帮助我们查看示意图吗?

并提供一些建议,让我们知道如何检查这个问题?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从示意图看,我有以下几点意见:

    • 输入和输出上是否有电容器? 我们确实需要在这些靠近设备的针脚上至少使用0.1 UF。  
    • 建议在 BAT 引脚和 VSS 之间至少安装33-UF。  
    • TS 引脚上的200k 电阻器是否有原因? 您是否也在此处连接 NTC?  

    根据第一幅图像,尽管 VAC 有输入,但由于 VOUT 大约为 VBAT,因此设备可能处于仅电池模式。 您可以检查/ACPG 针脚上的电压吗?  

    您能否在与图像2相同的情况下检查/ACPG 针脚?

    我怀疑这里的问题是由于输入电压造成的。 交流引脚和 VSS 之间的电容器是否可以获得交流引脚的波形?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼:

    请参阅以下我的检查结果

    1.充电器 IC 引脚4 AC,无电容器,充电器 IC 引脚15.16,17 OUT 有10uF 和0.1uF 电容器。

    2. 充电器 IC 引脚5,6 BAT 和引脚11 VSS 引脚具有1uF 电容器。

    3. 我们认为,当电池组未连接到条形码扫描器时,TS 针脚应该是低电平的。

    4. 是的,它的电池组中有一个10K 欧姆的 NTC。

    请 参阅随附的波形文件。

    请告诉我们任何建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../BQ24032A_5F00_waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    [引用 userid="447962" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1071517/bq24032a-Vout 电压-is -normal/3970429#3970429"] 充电器 IC 引脚5,6 BAT & Pin.11 VSS 引脚具有1uF 电容器[引用/引用]。

    我们可以用更高的电容器重复测试吗? 建议将最佳可得技术(BAT)上的33uF 用于 VSS

    [引用 userid="447962" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1071517/bq24032a-Vout 电压-is -normal/3970429#3970429"]当电池组未连接到条形码扫描器时,我们认为 TS 针脚应处于低位。

    在 VAC 上至少有5V 电压时,TS 针脚上的电压是多少?

    [引用 userid="447962" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1071517/bq24032a-Vout 电压-is -normal/3970429#3970429"]请将这些波形作为附加文件引用。

    感谢您运行这些测试!  

    您能否显示一个波形来显示仅存在电池的状态针脚和/ACPG 针脚?

    拔出引脚处的电流是多少? 我们是否还能获得一个波形来显示进入引脚,输出引脚和 BAT 引脚的电流?

    如果电池不存在,您还可以尝试执行短路恢复吗? 由于其外观看起来的输出保持在小于1V 的位置,因此输入 FET 可能会由于短路而关闭。 暂时拔出电压高于1V 的引脚,并将500欧姆拉至 VAC,然后在输出电压高于1V 时拔下,可能会重新打开 FET。 您可以在数据表的第10.3.10节"短路恢复"中找到该过程。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼:

    很抱歉,更新此文件花费了很长时间。  

    请参阅我们的更新版本,Word 文件中有一些测试结果。

    请告诉我们任何建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../BQ24032A.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    为庆祝总统节假日,我们的办公室将关闭。 回到办公室后,我们将于2月23日返回给您。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    今天我将回顾一下这一情况,并返回给你。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    尝试拉高电平后,TS 针脚似乎仍处于低位。 它可能是200千欧电阻器。 我们可以尝试删除此项吗? 我还看到输出电流为270 mA,交流电源使用的是什么?

    您可以测量 PSEL 的电压吗?  

    这是否在输出引脚上没有负载的情况下发生?

    [引用 userid="423024" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1071517/bq24032a-Vout 电压-is -normal/3970610#3970610"],如果电池不存在,您还可以尝试执行短路恢复吗?

    是否尝试过此操作?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼:

    很抱歉,已经很长时间了。

    请参阅以下更新内容。

    1.我移除了200kOhm 并重新测量了波形,请参阅随附的文件。

    2.如果不连接交流电源,主电池电流输出为60~70mA,如果连接交流电源,主电池输出为270mA

    请参阅随附的文件。

    4.是的,我们的输出引脚没有负载。

    5.我们不理解如何进行短路恢复,我们只是移除了负载,但没有回应,请您为我们提供流程吗?

    请告诉我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    [引用 userid="447962" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1071517/bq24032a-Vout 电压-is -normal/4022283#4022283"]我删除了200kOhm 并重新测量了波形,请参阅随附的文件。

    是否有新文件? 我没有看到附加的新文件。  

    [引用用户名="447962" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1071517/bq24032a-Vout-volte-is -normal/4022283#4022283"]如果不连接交流电源,主电池电流输出为60~70mA,如果连接交流电源[270mA]

    当您说出输出电流时,您的意思是电池正在提供电流(电流从电池中输出)?  

    [引用 userid="447962" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1071517/bq24032a-Vout 电压-is -normal/4022283#4022283"]请参阅随附的文件。

    还有新文件吗?

    [引用 userid="447962" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1071517/bq24032a-Vout volte-is -normal/4022283#4022283"]我们不理解如何执行短路恢复,我们只是移除了负载,但它不会回应我们[,请报价]

    在卸载的情况下,通过上拉电阻器暂时将输出电压拉至高于1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼:

    抱歉,忘记了附加的文件。

    关于输出电流,是的,喜欢您的理解,电池正在提供电流。

    关于 SC 恢复,我们采取了这种方式:“在卸载的情况下,通过上拉电阻器暂时将输出电压拉至高于1V”,但这是没有用的,也没有恢复。

    请帮助再次检查。

    请告诉我任何建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../BQ24032A_5F00_waveform_5F00_2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    出于我的好奇,这种行为在多台设备上是否会出现这种情况? 它是否可以在 BQ24032A EVM 上复制? 如果确实是电池在 无负载的情况下补充电流,这是一个问题。  

    我们是否能够从蓄电池上连接 NTC,而是将10k 电阻器放置在 R20之前的位置?  

    这些测试中的蓄电池电压是多少?

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼:

    请参阅下面的反馈。

    出于我的好奇,这种行为在多台设备上是否会出现这种情况?

    答:是的,我们有18个 IC 发生故障,所有这些都是相同的故障情况。

    它是否可以在 BQ24032A EVM 上复制?  

    答:我们手头没有 EVM ...我们无法做到这一点。

    如果确实是电池在无负载的情况下补充电流,这是一个问题。 我们是否能够从蓄电池上连接 NTC,而是将10k 电阻器放置在 R20之前的位置?

    答:更换为10K 欧姆后,故障状态没有变化。

    这些测试中的蓄电池电压是多少?

    A:3.1伏~3.8伏

    我认为这个问题花了很长时间,我忘了告诉你一些事情

    1.我们的工厂有18件 IC 发生故障。

    2.我们希望您能帮助我们审查我们的设计是否有副作用。

    3.当然,如果我们的设计没有问题,我们会将此案例转移到 CPR。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯塔坦,

    我看不到设计有什么问题。 您是否能够配送其中一个主板? 我想看看这些主板。 如果可能,我可以脱机联系您。

    此致,

    安东尼·范