This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:未按设定的电路值切断

Guru**** 2562140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072861/bq25882-not-cut-off-at-the-set-circuit-value

部件号:BQ25882
“Thread: Test722 (线程:测试,722)”中讨论的其它部件

我将充电切断电流设置为150mA,当屏幕关闭时可以正常切断,但当屏幕打开时,当系统负载稍大时会进行充电。 VBAT 大于充电电压,通过 ichagadc 收集的电流小于150mA,bq25882不会被切断。 最后期限为70-80mA

这是充电切断前的转储信息。 0B = 0x84 0x1a = 0x53是仅约80mA 的电流。 0x1d=0x21,0x1e=0xb7 VBAT = 8631mv。根据原理,ICHG 应在大约150mA 时切断,现在充电在80mA 时切断。

但是,当屏幕关闭时不会出现此类问题。 屏幕上和屏幕上的状态之间的差异应该仅是 vsys 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Depeng,

    背景:

    根据您给我的前三张注册照片,REG0B 的值为0xC4。  使用数据表的第48页,您可以看到这意味着设备处于 IINDPM 模式和 CV 模式。  INDPM 已打开,因为位6为1。  

    数据表第24页强调,当设备处于输入电流调节状态时,终端将被暂时禁用。  

    问题:

    当您打开屏幕时,我预期会发生这样的情况:Sys load 正在尝试从输入中提取比输入电流限制允许的电流更多的电流。

    解决方案:

    为了摆脱 IINDPM 并确保正确终止,我建议将您的输入电流限制增加到最高值3.3A 或尽可能高。  图片中的 REG03显示该寄存器的最后5位均为0,表示最低输入电流限制为500mA。  如果增加此输入电流限制,我预计 IINDPM 状态位将达到0,这将允许设备在屏幕打开时以150mA 的电流终止。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1和图2。 由于计算机已使用 USB 充电,因此将显示 Iindpm 模式。

    请查看图3 (最后一个屏幕截图)中的 reg dump 的详细信息。 这是由电源适配器充电的 reg dump 信息。 这是充电结束前的转储:

    0B = 0x84,0x1a = 0x53,电流仅为80mA 左右。 0x1d=0x21,0x1e=0xb7 VBAT = 8631mv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Depeng,

    我正在努力复制您的设置和 Iterm 行为。

    图3中的寄存器值对您的设置有一个问题:

    Vbus 状态为 No Input (无输入);但是,ADC 上的 Vbus 读数为4.97V。  寄存器 x0C 的位6,5,4上的0表示无输入,如图3所示。 图3中的寄存器转储使用哪种类型的适配器/输入连接? 如果您不使用 USB,我希望 Vbus Stat 说未知。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Vbus 状态为 No Input (无输入);但是,ADC 上的 Vbus 读数为4.97V。 寄存器 x0C 的位6,5,4上无输入信号为0
    由于平台端通过其他 PMIC (sc2721)。检测 VBUS 状态
    未使用 Bq25882 vbusstate 检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    充电终止前有250ms 的故障时间。  如果有任何瞬变,例如从 sys 加载中, 这会导致充电电流波动,除非电流稳定在小于150mA 的值至少250毫秒,否则设备将不会终止,这可能是设备以低于预期的值终止的原因。

    要测试此情况,您需要在电流达到150mA 后捕获电流值,并查看 电流是否波动 超过150mA。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电电流是 vsys + Vbat 还是输入 Vbat 的电流。
    检查日志以查看,当系统睡眠负载较低时,没有此类问题;
    只有当系统工作负载较重时,才会出现此问题。
    它不会在大约70度时终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    充电电流仅是流入蓄电池的电流。   

    您能否为上一个日志发送 REG 0x01和0x03的值,以便在连接重负荷时可以看到 Ilim 和充电电流设置?

    您还可以发送一个波形,显示通过电池和 vsys 的电流吗?

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否还可以尝试 禁用 ADC 并查看它是否恢复了 Iterm 精度?

    如果这不起作用,您能否在设备停止充电时共享您的原理图和寄存器值?

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是 IC ADC 禁用充电日志。请检查转储消息。如下所示。

    07483 <6>[1321.478089][02-1405:11:05.478][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x04。
    0749E <4>[1321.715704][02-1405:11:06.715] Ajay bq27xxx 获取电流:69000
    0749F <4>[1321.722193][02-1405:11:06.722] Ajay bq27xxx 获取电流:69000
    074A6 <4>[1324.517421][02-1405:11:09.517] Ajay bq27xxx 获取电流:66000
    074A7 [4][1324.523000 ][02-1405:11:09523] Ajay bq27xxx 获取电流:66000
    074A9 <4>[1325.278099][02-1405:11:09.278] Ajay bq27xxx 获取电流:67000
    074AA <4>[1325.284391][02-1405:11:09.284] Ajay bq27xxx 获取电流:67000
    074AB [4][1325.291183][02-1405:11:09.291] Ajay bq27xxx 获取电流:67000
    074AD <4>[1325.642612][02-1405:11:10.642] Ajay bq27xxx 获取电流:67000
    074AE <4>[1325.994275][02-1405:11:09.994] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    074D5 <6>[1326.098893][02-1405:11:10.098][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x04。
    07500 [4][1326.105681][02-1405:11:10.105] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    07501 <4>[1326.106418][02-1405:11:10.106] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    0750E <6>[1326.110072][02-1405:11:10.110][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x04。
    0752C <4>[1326.899050][02-1405:11:11.899] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    0752D <4>[1326.904766][02-1405:11:11.904] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    0752E [4][1326.910755][02-1405:11:11.910] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    0752F <4>[1326.917238][02-1405:11:11.917] Ajay bq27xxx 获取电流:63000
    07535 [4>[1329.639650][02-1405:11:14.639] Ajay bq27xxx 获取当前电流:62000
    07536 [4>[1329.645312][02-1405:11:14.645] Ajay bq27xxx 获取当前电流:62000
    07537 [4][1329.650779][02-1405:11:14.650] Ajay bq27xxx 获取电流:62000
    07538 [4][1329.657454 ][02-1405:11:14.657] Ajay bq27xxx 获取最新版本:62000
    07539 <4>[1329.673059][02-1405:11:14.673] Ajay bq27xxx 获取当前值:62000
    07544 [4][1334.756480 ][02-1405:11:19.756] Ajay bq27xxx 获取电流:58000
    07545 [4][1334.761580][02-1405:11:19.761] Ajay bq27xxx 获取电流:58000
    0755C <6>[1338.334693][02-1405:11:22.334][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x06。
    07579 [4][1338.585916][02-1405:11:23.585] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    0757C [4][1339.879894][02-1405:11:24.879] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    0757D <4>[1339.885267][02-1405:11:24.885] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    07581 [4][1342.174341][02-1405:11:26.174] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    07582 [4][1342.180109][02-1405:11:26.180] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    07583 <4>[1342.185509][02-1405:11:26.185] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    07584 [4][1342.543007][02-1405:11:27.543] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    07585 [4][1342.894291][02-1405:11:27.894] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    07592 <6>[1343.006590][02-1405:11:27.006][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x06。
    075B0 <4>[1343.301330][02-1405:11:27.301] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075B1 <4>[1343.306935][02-1405:11:27.306] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075B2 <4>[1343.312407][02-1405:11:27.312] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075B3 <4>[1343.318183][02-1405:11:27.318] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075B8 <4>[1345.008532][02-1405:11:29.008] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075B9 <4>[1345.013327][02-1405:11:29.013] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075C2 <4>[1350.122818][02-1405:11:34.122] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075C3 <4>[1350.127638][02-1405:11:34.127] Ajay bq27xxx 获取电流:0
    075D8 <6>[1355.225780][02-1405:11:39.225][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x06。

    在终端前:

    07503 <6>[1326.107459][02-1405:11:10.107][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x00=0xBE。
    07504 <6>[1326.107689][02-1405:11:10.107][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x01=0x2C。
    07505 <6>[1326.107919][02-1405:11:10.107][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x02=0x05。
    07506 [6][1326.108218][02-1405:11:10.108][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x03=0x36。
    07507 <6>[1326.108453][02-1405:11:10.108][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x04=0x92。
    07508 <6>[1326.108685][02-1405:11:10.108][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x05=0x8E。
    07509 <6>[1326.108916][02-1405:11:10.108][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x06=0x3F。
    0750A <6>[1326.109148][02-1405:11:10.109][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x07=0x02。
    0750B <6>[1326.109379][02-1405:11:10.109][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x08=0x0D。
    0750C <6>[1326.109610][02-1405:11:10.109][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x09=0x55。
    0750D <6>[1326.109840][02-1405:11:10.109][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0A=0x16。
    0750E <6>[1326.110072][02-1405:11:10.110][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x04。
    0750F <6>[1326.110303][02-1405:11:10.110][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0C=0x80。
    07510 <6>[1326.110534][02-1405:11:10.110][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0D=0x00。
    07511 <6>[1326.110764][02-1405:11:10.110][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0E=0x00。
    07512 <6>[1326.110995][02-1405:11:10.110][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0F=0x00。
    07513 <6>[1326.111229][02-1405:11:10.111][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x10=0x00。
    07515 <6>[1326.436515][02-1405:11:10.436][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x11=0x00。
    07516 <6>[1326.676839][02-1405:11:11.676][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x12=0xF0。
    07517 <6>[1326.685901][02-1405:11:11.685][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x13=0x00。
    07518 <6>[1326.694695][02-1405:11:11.694][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x14=0x00。
    07519 <6>[1326.703735][02-1405:11:11.703][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x15=0x50。
    0751A <6>[1326.712323][02-1405:11:11.712][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x16=0x00。
    0751B <6>[1326.720609][02-1405:11:11.720][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x17=0x00。
    0751C <6>[1326.729375][02-1405:11:11.729][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x18=0x04。
    0751D <6>[1326.738006][02-1405:11:11.738][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x19=0x00。
    0751E <6>[1326.746657][02-1405:11:11.746][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1A=0x00。
    0751F <6>[1326.755344][02-1405:11:11.755][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1b=0x13。
    07520 <6>[1326.763921][02-1405:11:11.763][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1C=0xC0。
    07521 <6>[1326.772544][02-1405:11:11.772][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1D=0x21。
    07522 <6>[1326.781219][02-1405:11:11.781][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1E=0xA7。
    07523 <6>[1326.789918][02-1405:11:11.789][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1f=0x21。
    07524 <6>[1326.798304][02-1405:11:11.798][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x20=0x91。
    07525 <6>[1326.806664][02-1405:11:11.806][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x21=0x02。
    07526 <6>[1326.814948][02-1405:11:11.814][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x22=0x5C。
    07527 <6>[1326.823220][02-1405:11:11.823][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x23=0x00。
    07528 <6>[1326.831486][02-1405:11:11.831][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x24=0x45。
    07529 <6>[1326.840276][02-1405:11:11.840][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x25=0x11。

    在终端后:

    07550 <6>[1338.229846][02-1405:11:22.229][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x00=0xBE。
    07551 <6>[1338.238841][02-1405:11:22.238][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x01=0x2C。
    07552 <6>[1338.247577][02-1405:11:22.247][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x02=0x05。
    07553 <6>[1338.256666][02-1405:11:22.256][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x03=0x36。
    07555 <6>[1338.271399][02-1405:11:22.271][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x04=0x92。
    07556 <6>[1338.280354][02-1405:11:22.280][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x05=0x8E。
    07557 <6>[1338.288876][02-1405:11:22.288][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x06=0x3F。
    07558 <6>[1338.297689][02-14 05:11:22.297][Bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x07=0x02。
    07559 <6>[1338.306726][02-1405:11:22.306][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x08=0x0D。
    0755A <6>[1338.315933][02-1405:11:22.315][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x09=0x55。
    0755B <6>[1338.325506][02-1405:11:22.325][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0A=0x16。
    0755C <6>[1338.334693][02-1405:11:22.334][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0B=0x06。
    0755D <6>[1338.343745][02-1405:11:22.343][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0C=0x80。
    0755E <6>[1338.352922][02-1405:11:22.352][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0D=0x00。
    0755F <6>[1338.361741][02-1405:11:22.361][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0E=0x00。
    07560 <6>[1338.370620][02-1405:11:22.370][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x0F=0x01。
    07561 <6>[1338.379022][02-1405:11:22.379][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x10=0x00。
    07562 <6>[1338.387361][02-1405:11:22.387][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x11=0x00。
    07563 <6>[1338.395624][02-1405:11:22.395][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x12=0xF0。
    07564 <6>[1338.403900][02-1405:11:22.403][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x13=0x00。
    07565 [6][1338.412684][02-1405:11:22.412][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x14=0x00。
    07566 <6>[1338.421707][02-1405:11:22.421][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x15=0x50。
    07567 <6>[1338.430478][02-1405:11:22.430][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x16=0x00。
    07568 <6>[1338.439520][02-1405:11:22.439][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x17=0x00。
    07569 <6>[1338.448480][02-1405:11:22.448][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x18=0x04。
    0756A <6>[1338.457532][02-1405:11:22.457][Bq2588x] bq2588x_dump_ree_re寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x19=0x00。
    0756B <6>[1338.466297][02-1405:11:22.466][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1A=0x00。
    0756C <6>[1338.475324][02-1405:11:22.475][Bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1b=0x13。
    0756D <6>[1338.484267][02-1405:11:22.484][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1C=0xC0。
    0756E <6>[1338.493099][02-1405:11:22.493][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1D=0x21。
    0756F <6>[1338.501864][02-1405:11:23.501][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1E=0xA7。
    07570 <6>[1338.510896][02-1405:11:23.510][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x1f=0x21。
    07571 [1338.519647][02-1405:11:23.519][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x20=0x91。
    07572 <6>[1338.528298][02-1405:11:23.528][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x21=0x02。
    07573 <6>[1338.536945][02-1405:11:23.536][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x22=0x5C。
    07574 <6>[1338.545756][02-1405:11:23.545][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x23=0x00。
    07575 <6>[1338.554392][02-1405:11:23.554][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x24=0x45。
    07576 <6>[1338.563393][02-1405:11:23.563][bq2588x] bq2588x_dump_寄存 器:MeiG dump bq2588x 寄存器:0x25=0x11。
    07577 <6>[1338.571403][02-1405:11:23.571]充电器-管理器充电器-管理器:EVENT_HANDLE:电池已充满电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    bx27xxx 是 。仪表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我与我的团队一起确认下一步,以找到解决此问题的最佳解决方案。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只是为了提供更新:我已经与零件设计人员就这个问题进行了联系。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我有几个跟进问题。

    1.屏幕运行所需的基线电流是多少?

    2. PMIC 是串联还是与充电器平行?

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1,明亮的屏幕电流约为300mA。

    2,PMIC 不用于充电,仅使用 bq25882。并行和系列之间没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以捕获充电电流的波形,还是发送充电电流值列表(从~200mA 开始),直至设备终止?  目的是在终止故障计时器到期前检查是否有任何短暂的电流峰值。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_AE4E4F5C2A62626B3575416DEE959898_.xlsx

    你(们)好  

    检查此文件。 切断电流为100mA。 这是以前的测试数据。

    查看它是否符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的分享。 我将仔细研究并尽快提供最新信息。

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此问题是否发生在多台设备上?

    如果您更改了设定的终端电流,设备是否仍会以设定值的一半左右终止?

    此致,

    查尔斯·哈恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当屏幕打开时,所有机器都会出现此问题。

    当切断电流修改为250mA 时,切断电流约为150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否将电流设置为700mA 并查看设备终止时端接电流是否更准确?

    如果这不起作用,您能否在设备终止时以不同的方式测量电流,例如使用电流探头或万用表测量电流?

    此致。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在跟进以查看您是否仍遇到相同的问题?

    此致,

    查尔斯