This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:相移 PWM 模式延迟

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073501/tps92390-phase-shift-pwm-mode-delay

部件号:TPS92390
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

TPS92390数据表“7.3.8.3 LED 调光频率”描述“LED 调光频率是由内部20-MHz 振荡器生成的,可以设置为八个离散频率,从152 Hz 到19.531 kHz。”
这意味着 LED 调光频率由 LED PWM 频率决定。

但是,当我们使用以下配置将 PWM 引脚从“关闭”(0%)更改为“打开”(100%)时,ILED 启动延迟大约为15毫秒。
调光模式
-->相移 PWM 模式
R_PWM_FSET
--> 124kΩ
LED PWM FRQEUENCY
--> 19.531kHz

1/19.531kHz =0.512us,因此每个 LED 调光都应每0.512us 刷新一次,但我们看到大约15ms 的 ILED 启动延迟。
当我们使用直接 PWM 模式执行相同的测试时,不会出现这种延迟。

是否有办法解决这一拖延问题?
理想延迟为0.512us。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

     这款设备的专家目前正在庆祝中国新年。  下周有人会回复您。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      请尝试修改斜坡寄存器以查看其效果。

      此外,提供相移 PWM 和直接 PWM 的波形也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    我们尝试修改斜坡登记册,但尚未修复。

    所附图片显示了相移 PWM 和直接 PWM。

    我们可以看到,相移模式启动延迟15毫秒。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      您能帮您添加 VLED 的结果,我需要进一步检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    下面是 VLED/ILED 的波形。

    我们可以在 EVM 上重复此问题,因此如果您需要更多信息,我们可以检查 EVM。

    e2e.ti.com/.../TPS9239x.pptx

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      感谢您的反馈,我今天会向您咨询并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    您对此有什么反馈吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯  

      很抱歉,我会与另一条线程一起验证这一点,并在本周内回复您。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    您能否分享上周的更新?

    如果您需要更多信息,可以告诉我吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      混合调光和电流调光是否有任何结果?

      时间持续时间最小是合理的,因为它将绕过下面所示的所有环路,并直接应用于 LED 驱动器的直接 PWM 模式。 对于相移模式,即使保持电流寄存器不变并只需更改输入占空比,也总是有15毫秒的时间延迟。 我认为这是因为下面的亮度路径。 混合调光和电流调光也可能有几毫秒延迟,但我猜应该比相移模式更好,因为在相移模式下,可能会对不同字符串的相位角度进行一些计算。 客户要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    我没有混合调光和电流调光的结果。

    根据您的意见,相移模式将通过您在上面高亮显示的相移块,因此相移模式有15毫秒的时间延迟。

    在直接 PWM 模式下,是否可以理解直接 PWM 模式不通过相移块,因此没有与相移块相关的时间延迟?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      是的,我同意你的理解。 顺便说一句,测试条件是 PWM 占空比从0%变为100%,当将0%更改为50%时,是否仍有15毫秒的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

      你有任何更新或问题吗? 我想结束这个话题。非常感谢。