Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
TPS92390数据表“7.3.8.3 LED 调光频率”描述“LED 调光频率是由内部20-MHz 振荡器生成的,可以设置为八个离散频率,从152 Hz 到19.531 kHz。”
这意味着 LED 调光频率由 LED PWM 频率决定。
但是,当我们使用以下配置将 PWM 引脚从“关闭”(0%)更改为“打开”(100%)时,ILED 启动延迟大约为15毫秒。
调光模式
-->相移 PWM 模式
R_PWM_FSET
--> 124kΩ
LED PWM FRQEUENCY
--> 19.531kHz
1/19.531kHz =0.512us,因此每个 LED 调光都应每0.512us 刷新一次,但我们看到大约15ms 的 ILED 启动延迟。
当我们使用直接 PWM 模式执行相同的测试时,不会出现这种延迟。
是否有办法解决这一拖延问题?
理想延迟为0.512us。
此致,
凯