This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:逆变器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001A, TL5001, MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077036/tl5001a-inverter

部件号:TL5001A
“线程”中讨论的其它部件: TL5001测试MC34063A

您好,

在特殊电源中,我必须用另一个子电路替换变压器,以形成负极化(-100V 直流)。

V20是28V 直流输入。 Q22在 TL5001A 的 Vcc 和 GND 之间产生14V 电压。 D34用于限制 Q43 Vgs。 Q42/R76限制 Vo 电流@ 9 mA。 最大输出电流小于50 mA,我预计 PowerGND 和 PG_量 度/PG_droite 之间的电压为-100V。

在使用此电路创建 PCB 之前,我会知道它是否会按预期运行。

此致,

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JB,

    感谢您发布和考虑我们的解决方案。  我认为驱动程序逻辑反向 FET Q42应与其源引脚至 IC GND 节点(配置中也是您的-100V 导轨)一起使用,并将 R76插入 Q42和 Q43栅极之间。  你同意吗?

    谢谢,

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Youhao。 我不理解您在 Q42中看到的问题。 Q42/R76将电流限制在9 mA。 因此,当 TL5001内部开关打开且 V20-VZ(D34)= 28 - 15 = 13V 时,QatE 栅极的电压始终在 V20节点(28VDC)之间。

    示例:

    M1用作电流限制器。 对于模拟,V1的值介于0和100V 之间(而不是35V,我没有修改原理图)。

    此致,

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JB,

    非常抱歉我的错: 我以为 M1是一个常规的 NFET,只是看到了符号。  我应该昨天完成了这项工作: 我刚刚在线检查了数据表,意识到 M1是一种损耗模式 FET,我们在常规工作中不经常使用它。  

    然后,您的电路应该正常工作。  我只是向大家推荐:

    • 在 D35上预留一个 RC 缓冲器,以备测试后需要使用,然后可以避免使用新的 PCB。
    • 与 R78并行添加一个 RC 分支(如我复制并粘贴在下面的数据表示例电路中所示)。  这是一个电压模式控制器,它需要使用此 RC 来帮助以3类补偿稳定回路。

    同样,很抱歉您的项目出现混乱,运气很好。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我将测试此电路。

    此致,

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坏消息,Youhao。

    我已接线测试,TL5001无法启动。

    绿色表示接地,白色表示+15V,我预期在-100V 左右的黑色和绿色之间。

    我简化了测试,并删除了 D3,R9,Q3和 Q4。 现在,我在绿色和白色之间安装了15V 电源,在 TL5001的引脚2和黑色之间安装了另一个浮动电源(15V)。 结果相同。

    我正在尝试用 PSpice (试用版)模拟此电路,因为 PSpice 有一个 TL5001模型,因为您没有为该芯片提供模型,但如果您有想法...

    此致,

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JB,

    很遗憾听到这个消息。  这似乎是浇口驱动回路中的问题。  10k (R3)不允许 PFET 的固有栅极电容器及时放电。  我记得你们有一条早期的线路,可以快速关闭 PFET。   我检查了 PFET 的数据表,它具有>1nF 的固有栅电容。  

    在执行其它操作之前,是否要检查 TL5001输出是否正在切换?  

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我将检查并尝试减少 R3。

    非常感谢,

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我已将 R3降低至1,8kR,无差别。 TL5001A 无法启动,SCP 约为2,5V。 因此,控制器触发短路情况。

    此致,

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种配置中,TL5001A 的运行完全不符合预期。 我用 MC34063A 取代了该组件,该组件的运行方式完全符合预期,但其电源配置有很大的不同,如果它能从正极电源产生负输出,它只能接受正极和输出电压之间的40V 电压。

    因此,我在增压配置(带有外部开关和减震器)和充油泵中使用了这款 MC34063A。

    此致,

    JB