“线程”中讨论的其它部件: TL5001, 测试, MC34063A
您好,
在特殊电源中,我必须用另一个子电路替换变压器,以形成负极化(-100V 直流)。

V20是28V 直流输入。 Q22在 TL5001A 的 Vcc 和 GND 之间产生14V 电压。 D34用于限制 Q43 Vgs。 Q42/R76限制 Vo 电流@ 9 mA。 最大输出电流小于50 mA,我预计 PowerGND 和 PG_量 度/PG_droite 之间的电压为-100V。
在使用此电路创建 PCB 之前,我会知道它是否会按预期运行。
此致,
JB