“线程:PMP20183”中讨论的其它部件
你好!
我正在尝试使用 Webench 设计(随附)制作升压转换器。 设计参数为3-3.5V 输入,0.01A 输出时为48V。 除了输入和输出电容器外,我还按照设计制造了电路。 我使用的是具有类似电容的陶瓷电容器,而不是电解电容器。 当 MOSFET 卡在打开位置且电路消耗 过多电流时,电路无法以所需电压(3.2V-3.5V)启动。 一旦输入电压增加到大约3.8伏,电路就会启动,电流消耗也会降低。 我尝试过的东西似乎没有太大的区别:
1.增加了10万负载(永久连接约50万负载);
2.用过的催化电容器代替输出处的陶瓷电容器;
3.通过 改变 分压器(Ffb1)改变输出电压。
在电路中,我使用了 IRF7478 MOSFET 和 STPS2200U 二极管。
是否可以获得有关如何降低启动电压的建议?
谢谢,
伊利亚