This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:未在必要的电压下启动

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078290/lm3488-does-not-start-up-at-the-necessary-voltage

部件号:LM3488
“线程:PMP20183”中讨论的其它部件

你好!

我正在尝试使用 Webench 设计(随附)制作升压转换器。 设计参数为3-3.5V 输入,0.01A 输出时为48V。 除了输入和输出电容器外,我还按照设计制造了电路。 我使用的是具有类似电容的陶瓷电容器,而不是电解电容器。  当 MOSFET 卡在打开位置且电路消耗 过多电流时,电路无法以所需电压(3.2V-3.5V)启动。 一旦输入电压增加到大约3.8伏,电路就会启动,电流消耗也会降低。 我尝试过的东西似乎没有太大的区别:

1.增加了10万负载(永久连接约50万负载);

2.用过的催化电容器代替输出处的陶瓷电容器;

3.通过 改变 分压器(Ffb1)改变输出电压。

在电路中,我使用了 IRF7478 MOSFET 和 STPS2200U 二极管。

是否可以获得有关如何降低启动电压的建议?

谢谢,

伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚,您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在您的设计中,您使用的是一个非常大的输出电容器(与10mA 的小输出负载电流相关)。

    我认为,由于电容器充电的浪涌电流过高,电感器将会达到饱和。

    您可以尝试减小输出盖的尺寸,例如25uF,并检查这是否会改变行为。 这仍应给您输出电压波纹为~ 75mV。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    感谢你的回复。 我最初忘记提到的一件事是,我有一个100nF 电容器与大型 Cout 平行。

    我听从了你的建议,尝试了三件事:

    1.使用过的22uF 陶瓷电容器 Cout;

    使用两个串联连接的47uF 25V 电解电容器(希望提供一个同等的23.5uF 50V 电解电容器)作为电容器;

    3. Cout 处无电容器。

    所有这些都是与 Cout 平行的100nF 的补充。

    这些变化似乎没有解决问题(可能启动电压升高0.1伏,但这很难确认)。

    感谢您的建议,

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚,您好!

    感谢您的更新。 我们可能需要深入研究。

    首先,您正在以非常高的占空比运行设计,这意味着您将能量传输到输出端的时间非常少。

    当升压无法将能量传输到输出时,没有固定的数字,因为这取决于外部组件的许多参数,但越接近,就越重要。

    因此,可能值得考虑重新设计您的主板。  PMP20183参考设计| TI.com 就是一个很好的例子

    由于输出电压较低,电压加倍可能足够了。

    当进一步调试设计时,可能最好在开关节点(L1,M1,D1)的工作输入电压下方和上方设置一些示波器图片。 DR 销和 Rsense 也可能值得一看。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    感谢您的回复!

    感谢您链接至 PMP20183。 事实上,200V 的输出电压大大高于我们正在研究的48V。 这在一定程度上是由于组件数量增加而造成的,这是一个问题,因为我的应用程序对空间敏感。 然而,作为一名导游,这确实是非常有启发性的!

    至于测试-您是否建议通过增加 Rsync 将频率降低到0.25MHz (而不是0.55MHz)?

    关于范围图片-当然,我回到实验室后就可以完成这项工作(希望在几天内完成)。

    谢谢你,

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚,您好!

    如果这确实达到了上占空比的极限,降低切换频率可能会有所帮助。

    以上讨论的衡量标准应有助于澄清这一点。

    降低切换频率在这里有所帮助,但请考虑并确保较高的电流不会影响设计。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚,您好!

    过去22天,我没有看到此线程的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按“解决”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,
     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    感谢您的跟进和帮助! 不幸的是,这个问题尚未解决,但过去22天我无法提供任何更新的原因是,在过去21天里,我的祖国乌克兰一直受到俄罗斯的袭击。 我希望这种情况能很快得到解决,我将能够恢复工作。 很抱歉您的话题不在您的讨论范围内。

    谢谢,致以诚挚的问候!

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚,您好!

    感谢您的更新。 我祝大家一切顺利,并衷心希望这种情况能尽快得到解决。

    保持储蓄并向您和您的家人致以最良好的祝愿

    此致,

     斯特凡