This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:IFB 启动时过冲

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077798/tps61199-ifb-overshoot-at-startup

部件号:TPS61199

您好,

我在启动时看到闪烁。 这只会在亮度设置的最低5级发生,换言之,只有当 LED 以大约2%的占空比或 更低的工作周期启动时才会发生。


您可以从该屏幕中看到光输出中的过冲。 只有当 LED 导轨仍在上升时,才会发生过冲。
黄色=单个 IFB
粉红色=光传感器连接到我的背光
蓝色= IC 输出轨,AKA LED 电压轨

我需要避免这种闪光,因为需要。 但是,我要赶上22岁的时候。 如果未激活 IFB,LED 电压轨将无法上升至合适的电压;我无法“等待”电压轨的上升,因为它要求我提供 PWM 脉冲以使电轨上升。

 IC 上是否有这种预期行为? 可能需要某种启动最小电流? 或者,IFB 电流测量值是否由于电压轨的上升而倾斜?
这种情况发生在我们的整个背光灯上,即8个驱动 IC。

我们尝试通过给 LED 导轨提供一些初始 PWM 脉冲来“预充电”,但这还不足以防止闪烁。

(在此图中,黄色=升压开关节点)

感谢您的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      1.这种现象是否只发生在目标占空比低于2%或占空比从2%变为满负荷时?

       2.您提到光线传感器检测到该闪存,是否有视觉闪存或闪变? 这里的要求是什么? 您还可以帮助监控 LED 电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    1.我只在启动时看到这种现象,而不是在将 PWM 从2%变为全负荷时看到。

    2.有一个与示波器上可见的光涌相对应的视觉闪光。 我们的要求是,我们根本没有闪光信号。 是的,我可以使用电流探头来监控电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      谢谢,我认为可能有导致启动闪烁的 LED 电流过冲,但我们可以在获得电流波形后进行检查。

      顺便提一下, 此设备所使用的应用程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅森,我确认 LED 电流随光输出而产生,因此在启动过程中,IFB 无法正确调节。 在闪存期间,我在 IFB 引脚上测得的电压非常高,因此电流调节器无法正常工作是很有意义的。 只要在电压轨完全启动之前调用 IFB 进行切换,我就怀疑无论您如何使用此 IC,都会发生这种情况。

    是否有解决方法? 在调用 PWM 之前,OVP 引脚似乎可能会设置导轨的初始平稳状态。 我想知道是否有办法提高初始高原以避免这种闪光。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      您能否一起分享 VIFB,ILED,Vo 的结果? 根据我的理解,当 LED 电流从0开始增加时,LED 串正在进行,这意味着 VIFB=Vo-VLED。 它应随 Vo 而改变。 如果可以共享波形,将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们好,梅森,我给你们发了电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      我收到了邮件反馈,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题通过主动提升 OVP 电阻器隔板得到解决。 由于 IC 的内部魔力,OVP 电阻器不仅设置了 OVP 保护点,还设置了导轨的初始上升电压(我们称之为“高原”)。

    此外,电阻器似乎还可以对 IFB 引脚的稳态余量电压有发言权(即,如果您将 OVP 设得太高,则您的 IFB 在执行时将持续以3V 而不是1V 的电压运行。)