This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:Imon 输出:偏移和"2.5kHz 和 quot;波纹

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078087/tps2492-imon-output-offset-and-2-5khz-ripple

部件号:TPS2492
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

 

我的主板上有大约20个 TPS2492。

它们都有相同的输入电源,电压波纹非常低。

输出没有负载。

 

在某些 TPS2492上,Imon 输出存在显著偏移和“2.5kHz”。

当平均值时,此电压(高达+80mV)似乎超出规格。

(用于 Imon 偏移的 TPS2492规格为-50至+30mV)

 

更换 TPS2492可解决此问题。

有什么想法可以导致这个问题?

谢谢。

 

Imon 电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    感谢您的帮助!

    我将检查并在下周初返回。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    很抱歉迟到了。  

    请尝试以下几点以进一步调试此问题。

    1. Imon 处的 RC 滤波器是否已填充?

    2.正确和不正确行为设备的接通电压

    3.您是否可以将行为不当的设备放在另一个板上并确认 Imon 偏移值

    4. 负载测量如何在 正确和不正确的设备之间进行

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    一些答案:

    #1 是(但提供的波形在 TPS2492引脚上为 Imon)

    第二

    不正确=提供的波形

    正确=较低的偏移+较低的“2.5kHz”波纹

    3 这很困难。 我还没有这样做

    4  行为不正确的设备具有较高的偏移量,但增益似乎是正确的

    此致,

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    谢谢!

    是否可以通过执行 A-B-A 交换测试来确认此行为? 之后,我们将进一步分析这一问题。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    将 TPS2492从主板上的一个位置移至主板上的另一个位置时,问题出在 TPS2492 (而不是主板上的位置)。

    另外,是主板上4个最差的 TPS2492,其中原稿彼此相邻(备注:该主板上大约有20个 TPS2492)。

    这让我觉得董事会的这一领域发生了一些事情。

    可能有些过热???? 制造期间??? 或测试/操作????

    您是否知道 TPS2492过热的症状是什么?

    还有其他想法吗?

    谢谢,

    弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    对于标准装配流程,我们不希望改变设备的性能。 除了 Imon 更高的偏移量,您是否观察到任何功能异常 ? 在测试过程中,您是否会对设备造成部分损坏?

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    除了 Imon 偏移和“2.5kHz”波纹,我们看不到部件有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 弗雷德里克酒店 已理解。

    你刚才提到“董事会的这一领域发生了什么事情”——你是否有任何线索将其视为根本原因?

    您希望如何继续?  

    此致,Rakesh