This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:电源管理论坛

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079329/lm22676-power-management-forum

部件号:LM22676
《线程:测试》, LMR33610中讨论的其他部件

我想使用工作台工具验证  输入电压=7.2V 至12V 和输出电压6V 1A 的 LM22676-ADJ 外部组件的值。 它无法识别 这些值的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的7.2V 输入电压与本设备的6V 输出太接近。

    我设计了一个最小输入电压为7.4伏的工作台设计。

    您可以使用此设计并在经过修改的 EVM 上进行测试,以确定它是否适合您的应用。

    否则,您可能希望了解我们的其他一些较新 的产品,这些产品可以调节为7.2V 至6V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    随附 Webench

    谢谢

    e2e.ti.com/.../WBDesign546.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以推荐使用任何开关稳压器来覆盖范围从6-5V 到7V 到 Vout 6V 1A 的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以查看 LMR33610,LM43620或 LM73603。

    谢谢