请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM22676 《线程:测试》, LMR33610中讨论的其他部件
我想使用工作台工具验证 输入电压=7.2V 至12V 和输出电压6V 1A 的 LM22676-ADJ 外部组件的值。 它无法识别 这些值的组件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用工作台工具验证 输入电压=7.2V 至12V 和输出电压6V 1A 的 LM22676-ADJ 外部组件的值。 它无法识别 这些值的组件。
你好
随附 Webench
谢谢