尊敬的 TI 专家:
我使用了 LM5023 IC 作为我 的具有15伏,2.5A 输出电压的 SMPS (来自3相4线输入交流电源)。 我从 Webbench TI 工具获得了所需的基于 LM5023 IC 的原理图设计。
我们完成了完整的 PCB 板,正在测试中,我们在无负载条件下获得了所需的输出电压15伏。 但是,在负载 SMPS 的情况下,SMPS 的输出电流 大于 0.8A,SMPS 电压的输出将降至零电压。 在我们的应用中,我们需要运行最高2.35A 的 SMPS。
如上所述,如何消除 SMPS 在 超过0.8A 负载输出时将 SMPS 电压降至零的问题。 我特此附上 SMPS 和 Webbench 文件的原理图和 PCB 板文件。 请尽快提供解决方案。
谢谢你
此致,
穆罕默德·拉菲·C·K
e2e.ti.com/.../batterychargersmps.pdfe2e.ti.com/.../BCharger_5F00_Board2.brde2e.ti.com/.../4857.WBDesign38.pdf