This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:SMPS 的电压降低到零输出电压波动,然后再达到所需负载

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078968/lm5023-voltage-reduction-of-smps-to-zero-output-volatge-before-the-required-load

部件号:LM5023

尊敬的 TI 专家:

我使用了 LM5023 IC 作为我 的具有15伏,2.5A 输出电压的 SMPS (来自3相4线输入交流电源)。 我从 Webbench TI 工具获得了所需的基于 LM5023 IC 的原理图设计。  

我们完成了完整的 PCB 板,正在测试中,我们在无负载条件下获得了所需的输出电压15伏。 但是,在负载 SMPS 的情况下,SMPS 的输出电流 大于 0.8A,SMPS 电压的输出将降至零电压。 在我们的应用中,我们需要运行最高2.35A 的 SMPS。

如上所述,如何消除 SMPS 在 超过0.8A 负载输出时将 SMPS 电压降至零的问题。 我特此附上 SMPS 和 Webbench 文件的原理图和 PCB 板文件。 请尽快提供解决方案。  

谢谢你

此致,

穆罕默德·拉菲·C·K


e2e.ti.com/.../batterychargersmps.pdfe2e.ti.com/.../BCharger_5F00_Board2.brde2e.ti.com/.../4857.WBDesign38.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muhammed:

    感谢您的帮助。  

    我将检查原理图和布局。 在我完成这项检查之前,请您提供 Vcc,VCOMP 和 Vaux 的波形以供参考吗? 检查是否有任何错误触发保护的情况会很有帮助。  

    谢谢  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muhammed:

    请您也向我介绍变压器规格吗?

    谢谢。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的韦斯利:

    感谢您的快速响应。

    我在此附上  我们 SMPS 测试中不同波形 Vcc,VCOMP 和 Vaux 的 PDF 文档 ,这些波形在不同的加载和空载条件下进行测试。 此外,我还将在 我们的 SMPS 中附加变压器设计 pdf,该软件是从 TI-WebenchTool 获得的。

    此致,

    穆罕默德·拉菲·C·K

     e2e.ti.com/.../Waveforms-of-SMPS.pdfe2e.ti.com/.../CoreCoilformer38.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muhammed:

    看来是 OVP 触发的。 根据您的输出电压为15V,DSEC 的 VF 为0.66V。  

    因此,VSEC =15+0.66=15.66。 基于变压器 NS:Naux = 9:7 => Vaux = 15.66/9*7 = 12.18V 的转速比。  

    VQR 为 Vaux*R15/(R14+R15)=12.18V*12.1k/(12.1k+36.5k)=3.03V。 这是数据表第5页上记录的 OVP 阈值。  

    当我查看波形时,Vaux 不是那么精确,但 Vcc 大约是11.6V。 考虑 到 D20的压降,Vaux 似乎关闭到12.x V  

    此外,OVP 的症状被锁定,这符合您的波形。 因此,您是否会将 R15降低到10k~11k 以澄清它是否是由 OVP 引起的? 您可以在有关 OVP 保护的数据表中找到第14页。

    我知道这个价值来自 WEBENCH。 也许它没有考虑足够的设计利润。 很抱歉。

    此致,  

    韦斯利

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muhammed

    如果问题已解决,但有一段时间没有更新,请与我分享吗?

    如果是,我想结束这个话题,或者请告诉我是否需要帮助。

    谢谢。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的韦斯利:

    很抱歉 ,我的回答比较晚了,我按照你上面提到的那样更换了电阻器,并在数据表的帮助下对设计进行了一些其他修改。它运行良好。  

    谢谢你  

    此致,

    穆罕默德·拉菲·C·K