Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD18532Q5B
“线程”中讨论的其它部件:LM5176, CSD18532Q5B
所有的都很好!
目前,lm5176用于设计电路,输入电压为8 ~ 36V,输出电压为12V/12A。 两根上管和两根下管并行用于形成降压和增压电路。如何在最大输出功率下计算 lm5176本身的功耗。谢谢! lm5176的功耗是 VIN 和 VCC 的功耗总和吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD18532Q5B
所有的都很好!
目前,lm5176用于设计电路,输入电压为8 ~ 36V,输出电压为12V/12A。 两根上管和两根下管并行用于形成降压和增压电路。如何在最大输出功率下计算 lm5176本身的功耗。谢谢! lm5176的功耗是 VIN 和 VCC 的功耗总和吗?


您好,Sheng,
感谢您使用 E2E 论坛。
计算 LM5176的功耗时,需要考虑以下几个方面:
内部线性稳压器损耗:消耗的电流乘以输入电压- Vcc 电压
注意:VIN 也可以被 VBIAS 替换-具体取决于应用-请检查
电流:
1)逻辑操作电流-请参阅数据表: VIN 操作电流
2)低侧 FET 驱动器的电流
驱动输出驱动器所需的电流。
-驱动外部 FET 所需的电流导致驾驶员电阻损失(检查驱动器是否过高和驱动器是否过低)
-对于高侧驱动器,此电流由内部 Vcc 线性稳压器提供(因此也需要为此添加电流-参见上文)
此致,
斯特凡
你好! 斯特凡!
感谢您的回复!
据我了解,lm5176的功耗包括 VIN 和 VCC 的功耗总和。 VIN 可由 VBIAS 电源取代。 VIN 用于驱动芯片内的低端磁场管和逻辑电源,而 VCC 主要用于驱动高端磁场管。 根据什么电流计算 VIN? 它的工作电流是否符合 IQ 中的 VIN? 最大4mA? 射野光管的电流为 ihdrv1.2和 ildrv1.2电流?您能否提供计算公式和参数?它是否根据下图中箭头所示的电流参数进行计算?


您好,Sheng,
您可以使用以下公式:
切换电流
=(Vin-Vdd)*FSW*(Qg_Q1+Qg_Q2)+(RHRV21,2pullu向上+RHDRV21,2pull向下)*FSW*Qg_Q1*Vdd/(RHRV2向上+2*RVR1+RLD2RLD2RLD2RVR向下 拉向下+RLD2RLD2*RLD2RLD2RLD2RSW+RLD2RVR2RLD2RLD2RVR2RLD2+RLD2RVR2RLD2RLD2RLD2RLD2RLD2+RLD2RLD2R
开关电流损失
降压:(QG_Q1+Qg_Q2)*FSW*VIN;
升压:(Qg_Q3+Qg_Q4)*FSW*VIN;
BB:(QG_Q1+QG_Q2_QG_Q3_QG_Q4)*FSW/2)*Vin
使用此映射

此致,
斯特凡
你好! 斯特凡!!

VDD 是内部线性稳压器的输出电压吗?

内部逻辑功耗 P =(VIN-VCC)* lm5176的 IQ (4mA)计算? 如果我使用 VBIAS 作为输入电压,内部逻辑功耗 P =(vBIRE-VCC)* IQ 计算? 当前 IQ 电流值是多少? 注:VCC 是内部线性稳压器的输出电压。

Q2磁场管的驱动电压是内部线性稳压器(7.35v)的输出电压。 Q1磁场管的驱动增压电压是多少?
您好,Sheng,
您是正确的 Vdd,Vcc 在此对话中是相同的。 (只是我获取这些信息的来源使用了不同的名称)。
因此,Vdd 是电脑控制器的输出。
是的,如果使用了 VBias,则需要在上述公式中使用 VBias 替换 VIN。
IQ 独立于 VBias 或 Vin (只要电压高于 Vcc)。
Q1的电源由 boot1和 sw1之间的小型充电泵产生

此致,
斯特凡
你好! 斯特凡!!
我可能理解芯片功耗的计算方法。 现在让我来计算,请帮助确认它是否正确。
电源的设计输入电压为8 ~ 36V,但通常为24V 输入,因此输入电压 Vin = 24V,输出电压为12V / 12A。
在大多数情况下,电路在降压模式下工作,因此我首先根据降压电路模式计算芯片功耗。降压电路中使用的磁场管是 csd18532q5b。 他的 Qg = 44 nc。
根据降压计算:(QG_Q1 + QG_Q2)* FSW * VIN,PD =(4 * 44 * 10 ^- 9)* 400 *(10 ^ 3)* 24 = 1.689w。(FSW = 400K)
总功耗 Pt =逻辑电路功耗+驱动电路功耗。 PT=((VBIAS-VCC)*IQ )+1.689=((12-7.35)*4*10^-3)+1.689=1.707W。根据芯片手册,IQ =4mA
然后,降压模式下芯片的功耗为1.707w。 这是对的吗?