This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:lm5176功耗的计算方法

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079631/lm5176-q1-calculation-method-of-lm5176-power-consumption

部件号:LM5176-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LM5176CSD18532Q5B

所有的都很好!

目前,lm5176用于设计电路,输入电压为8 ~ 36V,输出电压为12V/12A。 两根上管和两根下管并行用于形成降压和增压电路。如何在最大输出功率下计算 lm5176本身的功耗。谢谢!  lm5176的功耗是 VIN 和 VCC 的功耗总和吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    计算 LM5176的功耗时,需要考虑以下几个方面:

    内部线性稳压器损耗:消耗的电流乘以输入电压- Vcc 电压

    注意:VIN 也可以被 VBIAS 替换-具体取决于应用-请检查

    电流:

    1)逻辑操作电流-请参阅数据表: VIN 操作电流

    2)低侧 FET 驱动器的电流

    驱动输出驱动器所需的电流。

    -驱动外部 FET 所需的电流导致驾驶员电阻损失(检查驱动器是否过高和驱动器是否过低)

    -对于高侧驱动器,此电流由内部 Vcc 线性稳压器提供(因此也需要为此添加电流-参见上文)

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!

    感谢您的回复!

    据我了解,lm5176的功耗包括 VIN 和 VCC 的功耗总和。 VIN 可由 VBIAS 电源取代。 VIN 用于驱动芯片内的低端磁场管和逻辑电源,而 VCC 主要用于驱动高端磁场管。 根据什么电流计算 VIN? 它的工作电流是否符合 IQ 中的 VIN? 最大4mA? 射野光管的电流为 ihdrv1.2和 ildrv1.2电流?您能否提供计算公式和参数?它是否根据下图中箭头所示的电流参数进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    VCC 用于驱动低端驱动器,如数据表下图所示:

    高压侧的电源由 SWX 和 BOOTx 上的小型外部充电泵(二极管/ C)产生

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!

    您可以列出特定的计算公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部线性稳压器消耗的最大电流是多少? 如何确定这一点?如下图所示,它是4mA 还是65mA? 或多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述逻辑工作电流是根据4mA 计算的?如果使用 VBIAS 代替 VIN,则电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    电流相同,但线性稳压器中的损耗会不同。

    请不要对 Vcc 进行监管  

    这意味着线性稳压器(输入电压或偏置侧)上的电压乘以电流将 在设备中显示为损耗。

    这取决于使用的路径和电压水平。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!!

    如下图所示,lm5176驱动部分的功耗是根据图中的电流和电阻计算的? P=I2R?lm5176的驱动功耗如何区分满载和空载输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    不确定您的问题。

    外部 MOSFET 的输出驱动器不会在不同的负载条件之间分布。 设备会调整门驱动器信号的占空比。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!!

    下图中的是如何计算上部和下部光管驱动电路的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!!

    下图中的 PD 如何计算? 我使用 TI 官方网站的设计功能来获得功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    您可以使用以下公式:

    切换电流  

    =(Vin-Vdd)*FSW*(Qg_Q1+Qg_Q2)+(RHRV21,2pullu向上+RHDRV21,2pull向下)*FSW*Qg_Q1*Vdd/(RHRV2向上+2*RVR1+RLD2RLD2RLD2RVR向下 拉向下+RLD2RLD2*RLD2RLD2RLD2RSW+RLD2RVR2RLD2RLD2RVR2RLD2+RLD2RVR2RLD2RLD2RLD2RLD2RLD2+RLD2RLD2R

    开关电流损失

    降压:(QG_Q1+Qg_Q2)*FSW*VIN;
    升压:(Qg_Q3+Qg_Q4)*FSW*VIN;
    BB:(QG_Q1+QG_Q2_QG_Q3_QG_Q4)*FSW/2)*Vin

    使用此映射

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!!  

    VDD 是内部线性稳压器的输出电压吗?

    内部逻辑功耗 P =(VIN-VCC)* lm5176的 IQ (4mA)计算? 如果我使用 VBIAS 作为输入电压,内部逻辑功耗 P =(vBIRE-VCC)* IQ 计算? 当前 IQ 电流值是多少? 注:VCC 是内部线性稳压器的输出电压。

    Q2磁场管的驱动电压是内部线性稳压器(7.35v)的输出电压。 Q1磁场管的驱动增压电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    您是正确的 Vdd,Vcc 在此对话中是相同的。 (只是我获取这些信息的来源使用了不同的名称)。

    因此,Vdd 是电脑控制器的输出。

    是的,如果使用了 VBias,则需要在上述公式中使用 VBias 替换 VIN。

    IQ 独立于 VBias 或 Vin (只要电压高于 Vcc)。

    Q1的电源由 boot1和 sw1之间的小型充电泵产生

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!!

    我可能理解芯片功耗的计算方法。 现在让我来计算,请帮助确认它是否正确。

    电源的设计输入电压为8 ~ 36V,但通常为24V 输入,因此输入电压 Vin = 24V,输出电压为12V / 12A。

    在大多数情况下,电路在降压模式下工作,因此我首先根据降压电路模式计算芯片功耗。降压电路中使用的磁场管是 csd18532q5b。 他的 Qg = 44 nc。

    根据降压计算:(QG_Q1 + QG_Q2)* FSW * VIN,PD =(4 * 44 * 10 ^- 9)* 400 *(10 ^ 3)* 24 = 1.689w。(FSW = 400K)

    总功耗 Pt =逻辑电路功耗+驱动电路功耗。 PT=((VBIAS-VCC)*IQ )+1.689=((12-7.35)*4*10^-3)+1.689=1.707W。根据芯片手册,IQ =4mA

    然后,降压模式下芯片的功耗为1.707w。 这是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    好的,这些信息有助于理解行为

    您的计算正确,只需一个小的更正:

    (QG_Q1 + QG_Q2)=  (2 * 44 * 10 ^- 9)  非  (4 * 44 * 10 ^- 9)

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!   斯特凡!!

    根据我的上述电路设计,开关 MOS 管和飞轮 MOS 管的降压电路分别并行使用两根 MOS 管。 在计算功耗时,不要考虑四支 MOS 管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    感谢您强调这一点,在第一个观点上,我错过了这一点,因此您的公式是正确的。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!  斯特凡!!