This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:进入安全状态的各种条件

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076452/tps65381-q1-various-conditions-for-entering-a-safe-state

部件号:TPS65381-Q1
“线程:TPS65381A-Q1测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

在什么情况下,它将进入安全状态? 请您分享相关 的注释?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    我建议查看 TPS65381A-Q1数据表的第5-16节,该节提供了设备状态的可视参考。 第5.4.20至5.4.26节介绍了设备内不同状态转换的原因。

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过邮件提供故障分析树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    有关功能安全文档,请单击 TPS65381A-Q1产品页面上的“立即请求”按钮。

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,莱恩,

    感谢您的持续支持。

    在测试 TPS65381时又遇到两个问题,这两个问题与 数据表 描述不匹配,需要您协助查看:

    1.模拟进入安全状态:  

    set safe_lock_thr[3:0]为0xF,其它寄存器仍保留在默认配置中,注射失败(未配置为退出诊断,但允许诊断超时)

    测试现象:发现65381处于安全状态,无法退出,DEP_ERR_CNT 的值为1。

    如数据表5.5.4.8所述,超时后它将退出安全状态,不应卡在安全状态,请帮助检查该过程中是否有任何错误配置?

    数据表描述了 “DEP_ERR_CNT[3:0]计数器达到 safe_lock_thr[3:0]+1值时,设备保持在安全状态”,以及“当 DEV_ERR_CNT[3:0]计数器达到 safe_lock_thr[3:0]+1值时,设备在680 ms 后切换到 RESETSTD”。

    2.模拟看门狗故障

    将 safe_lock_thr[3:0]设置为0xF,通常配置看门狗并为看门狗提供数据,然后等待看门狗计数值清除后再停止为狗提供数据。

    测试现象:  

    通过上述模拟重置状态的方法,发现65381在重置状态后没有进入诊断状态,而是进入了安全状态,需要再次重置才能进入诊断状态。

    以下两个数字是两个异常现象测试的波形,请帮助分析该现象的原因,您 可以尝试 EVM 再现故障。

    请帮助分析此问题,期待您的回复,谢谢~

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 莱恩,

    是否对此问题进行了更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    我正在审查这个问题,并将在星期二提供最新情况。

    此致,

    雷恩 J