“线程:TPS65381A-Q1, 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
在什么情况下,它将进入安全状态? 请您分享相关 的注释?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
在什么情况下,它将进入安全状态? 请您分享相关 的注释?
谢谢~
您好,莱恩,
感谢您的持续支持。
在测试 TPS65381时又遇到两个问题,这两个问题与 数据表 描述不匹配,需要您协助查看:
1.模拟进入安全状态:
set safe_lock_thr[3:0]为0xF,其它寄存器仍保留在默认配置中,注射失败(未配置为退出诊断,但允许诊断超时)
测试现象:发现65381处于安全状态,无法退出,DEP_ERR_CNT 的值为1。
如数据表5.5.4.8所述,超时后它将退出安全状态,不应卡在安全状态,请帮助检查该过程中是否有任何错误配置?
数据表描述了 “DEP_ERR_CNT[3:0]计数器达到 safe_lock_thr[3:0]+1值时,设备保持在安全状态”,以及“当 DEV_ERR_CNT[3:0]计数器达到 safe_lock_thr[3:0]+1值时,设备在680 ms 后切换到 RESETSTD”。
2.模拟看门狗故障:
将 safe_lock_thr[3:0]设置为0xF,通常配置看门狗并为看门狗提供数据,然后等待看门狗计数值清除后再停止为狗提供数据。
测试现象:
通过上述模拟重置状态的方法,发现65381在重置状态后没有进入诊断状态,而是进入了安全状态,需要再次重置才能进入诊断状态。
以下两个数字是两个异常现象测试的波形,请帮助分析该现象的原因,您 可以尝试 EVM 再现故障。
请帮助分析此问题,期待您的回复,谢谢~