This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:EN 信号传播延迟

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079381/tps7b63-q1-en-signal-propagation-delay

部件号:TPS7B63-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

您是否知道从 EN 信号到功率 MOSFET 开启/关闭的启动正时的传播延迟?

此致,

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉塔,你好!  

    我会去实验室,用这个价值回到你们那里。

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉塔,你好!

    使用 TPS7B6350EVM 进行测试,我向 EN 引脚发送了3V 信号,接通延迟为1.055毫秒

    VIN (10V)为黄色,Vout (5V)为粉红色,EN (3V)为蓝色。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy - San,

    感谢您的及时回答!!

    我很抱歉,但您是否也可以处理关机问题...? (= 从高到低的 EN 信号,从5V 到 0V 的 VOUT)

    感谢您的支持。

    此致,

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hirata-San,

    这是断电情况:422.61ms 延迟

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy - San,

    感谢您获取数据。

    一次又一次的抱歉……  

    您能否检查放大的黄色突出显示部分?

    客户希望了解以下传播延迟。

    1.从 EN 的上升边缘到 VOUT 开始升高时的正时...(您已经拍摄了波形)

    2.从 EN 的下降边缘到 VOUT 开始下降的时间...(我想这样做。)

    很抱歉不能提前描述详情...

    还有一个问题。

    您是否正在使用 EVM? 默认设置不变,正确吗?

    感谢您的支持。

    此致,

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hirata-San,

    这是 EVM 设置:

    这是波形。 输出电压下降缓慢,因此触发器处于5V 的90%,即4.5V。 延迟为6.8533ms

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吉米-桑

    感谢您获取数据。

    感谢您的支持。

    此致,

    平田