This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601:启动正时故障输出的条件

Guru**** 2513175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079963/tps2660-tps26601-condition-for-fault-output-on-startup-timing

部件号:TPS2660
《线程》中讨论的其他部件:OPA2374测试

在启动计时上,/FLT 输出断言“低”(可能是 UVLO),尽管/sHDN“低”⇒“高”,但未释放到“高”。

请告诉我以下两点:

・锁扣重新启动的正时或其他条件(/FLT 至 HIGH)

・如果以下连接错误或任何故障输出情况建议,请告诉我。

【信息】

・连接图附在下面。

正时延迟电路基于 OPAMP (OPA2374),以便在+12V 启动后使/FLT 输出重置的时间延迟。

・以下是波形,请忽略 CH4波形。

・关于高/低/高的 SHDN 时间⇒⇒高;当低任期设置太长:0.5秒和1秒时,/FLT 也保持低。  

・当更改为 TPS26602 (自动重试)时,/FLT 输出在启动后变得较高。

但一位客户需要使用 TPS26601的锁存功能。

我们希望 TPS26601能够解决这个问题。

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    对于 TPS26601和 TPS26602,启动期间的/FLT 响应相同。  

    启动期间是否出现了 Vout? 否则/FLT 保持较低。  

    启动期间 eFuse 的负载是多少? 您能否要求客户在空载情况下进行测试并确认  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢您的回复,

    以上情况是出料和(几乎)无负载情况。

    (通过 CPU 控制增加负载以检测/FLT:高输出)

    我们正在研究为什么/FLT 在 Vout 启动后保持低电平,以及如何控制/FLT 更改高电平。

    如果有其他通知,请告诉我。

    顺便说一下,当/sHDN 设置 为“高”⇒“低”⇒“高”时,此时输出电流会增加,但/FLT 保持“低”。

    我猜任何 TPS26601功能都会阻止电流流动。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    对于具有反向电流保护的设备,我们将会遇到类似的问题。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    附加信息,当这些主板将 TPS26601更换为 TPS26602 (自动重试)时,问题已解决。  

    TPS26602波形附在下面;

    如果可能,客户希望使用 TPS26601。

    除了更换 TPS26602外,还有什么想法吗?

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    这两种设备的启动行为都应该相同。  请将 Vout 也包括在测试波形中,并分享  TPS26601和 TPS26602的结果,以了解这些结果。

    模式针脚连接在哪里?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢您的建议,

    波形正在向客户确认,请等待几天。

    模式针脚保持打开状态。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的  Satoshi。