This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54616:TPS54616

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54616, TPS62867, TPSM82866A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080163/tps54616-tps54616

部件号:TPS54616
“线程”中讨论的其它部件: TPS62867TPSM82866AABS测试

在主板测试过程中,发现3.3V 稳压器 TPS54616输出到 GND 的问题会有2%的降压。 对多个设备的故障分析发现问题输出对地短路。 (<5欧姆)由下 FET 设备的 EOS 引起。 遵循图解和电路板布局的数据表最佳实践。 在测试过程中查看了信号,没有任何超出规格的情况。 是否有这方面的经验,以及这种重复性特定故障模式的原因是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    您当地的 FAE 最好能帮助调试此问题。  故障是发生在原型上还是发生在现场?

    如果您可以通过私人对话发送原理图,材料明细表和布局(或者您可以直接在此处发布),我可以仔细检查您的设计。

    Vin 如何提供?  是否可能在通电或瞬态期间发生过电击?

    如果这些是原型和/或用手焊接,是否确定散热垫已焊接?

    建议使用较新,较小的6A 设备,例如 TPSM82866A 或 TPS62867。

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的支持!

    我不知道如何联系当地的 FAE?

    下面是我们遵循数据表指导原则的示意图。

    其中还包括布局和散热垫。

    VIN 通过 TPS5416电路板上的连接器从背板输入  

    我们一直观察到一些过冲瞬变高达7V。

    下 FET EOS 是否能提供故障原因的见解?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 发送原理图。  没有布局文件。

    我会试着检查我的身边是否有人对你有帮助。  您还可以与同事联系,了解他们过去曾联系过的任何 TI 销售或 FAE 联系人。

    您是否将此 PCB 热插拔至底板?  这可能会导致 Vin 过度枪击。  在可能损坏设备之前,这些超射的限值为7V。  您是否有其中一个过载波形?

    EOS 只是说超过了 ABS 最高评级。  根据我的经验,这通常来自 Vin 过冲,非理想 PCB 布局,不稳定等

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将此 PCB 热插拔至底板?  否

     您是否有其中一个过载波形? 是的。短暂的瞬态峰值。 (不能

    瞬态峰值的时间长度是否重要?

    您是否可以与我们进行短时间电话讨论?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    理论上,任何持续时间瞬态(如 ESD)都可能破坏设备。  如果您有波形,我仍然希望看到一个波形进行检查。  通常,操作期间的任何峰值持续时间至少会较长。

    故障是否可重现?  例如,在同一测试期间,每个设备是否都失败?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障不能说是可重现的,有2%的沉降。

    它的速度很短,但高达7.6伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与 Joe 分享。  这看起来还可以,并且很可能会以其切换频率将噪音(来自此 IC 或另一个 IC)耦合到探头中。

    如果您能在此处或在私人对话中共享 PCB 布局?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在私人对话中。 我们可以通过实时通话进行设置,以便我可以分享观点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我发现您的 TI 销售联系人,Jack 应该尽快与我联系,通过电子邮件处理此特定故障案例。

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我没有听到 Jack 的任何声音。 我能找到他的号码是多少?

    此外,我们还收到了 TI 的故障分析报告,该报告的日期为2011年2月9日 FA31893-1通用动力学,与我们在内部所做的 FA 相匹配。

    低 FET EOS 的这一特征问题必须有系统性原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔,

    我提醒 Jack 与您联系。  我相信他本周正在旅行,所以如果他有空闲时间,他可能会在明天或星期一联系我们。

    明天我会再次提醒他。

    克里斯