“线程”中讨论的其它部件: TPS62867, TPSM82866A, ABS, 测试
在主板测试过程中,发现3.3V 稳压器 TPS54616输出到 GND 的问题会有2%的降压。 对多个设备的故障分析发现问题输出对地短路。 (<5欧姆)由下 FET 设备的 EOS 引起。 遵循图解和电路板布局的数据表最佳实践。 在测试过程中查看了信号,没有任何超出规格的情况。 是否有这方面的经验,以及这种重复性特定故障模式的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在主板测试过程中,发现3.3V 稳压器 TPS54616输出到 GND 的问题会有2%的降压。 对多个设备的故障分析发现问题输出对地短路。 (<5欧姆)由下 FET 设备的 EOS 引起。 遵循图解和电路板布局的数据表最佳实践。 在测试过程中查看了信号,没有任何超出规格的情况。 是否有这方面的经验,以及这种重复性特定故障模式的原因是什么?
你好,乔,
您当地的 FAE 最好能帮助调试此问题。 故障是发生在原型上还是发生在现场?
如果您可以通过私人对话发送原理图,材料明细表和布局(或者您可以直接在此处发布),我可以仔细检查您的设计。
Vin 如何提供? 是否可能在通电或瞬态期间发生过电击?
如果这些是原型和/或用手焊接,是否确定散热垫已焊接?
建议使用较新,较小的6A 设备,例如 TPSM82866A 或 TPS62867。
谢谢,
克里斯
感谢 Joe 发送原理图。 没有布局文件。
我会试着检查我的身边是否有人对你有帮助。 您还可以与同事联系,了解他们过去曾联系过的任何 TI 销售或 FAE 联系人。
您是否将此 PCB 热插拔至底板? 这可能会导致 Vin 过度枪击。 在可能损坏设备之前,这些超射的限值为7V。 您是否有其中一个过载波形?
EOS 只是说超过了 ABS 最高评级。 根据我的经验,这通常来自 Vin 过冲,非理想 PCB 布局,不稳定等
谢谢,
克里斯