This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:故障指示 TPS26601存在问题

Guru**** 2814325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2622, LP2951, TPS7A3401, TPS1663, TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077717/tps2662-fault-indicate-problem-for-tps26601

部件号:TPS2662
线程中讨论的其它部件:测试LM2622LP2951TPS7A3401TPS1663TPS1653

尽管 TPS26601操作5Vin 和63mA,但仍断言/FLT 引脚输出。

我在下面提到了应用手册并添加 了电流限制电阻器:3kΩ,但/FLT 断言并未消失。

(由于板尺寸,无法添加阻塞二极管)

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva934a/slva934a.pdf

我想,上述问题还有其他原因。

我的问题如下:

①Please 让我知道衡量的理由和想法的可能性。

②Is 基于 Vin 的电流限制电阻器值,对吗?

如果 VIN 与 VIO 电压不同(例如 VIN:5V 和 VIO:3.3V),哪种基于电压正确?  

【电路信息】

・输入电压和输出电压:5V

・以下是其他外部值;

e2e.ti.com/.../TPS26601-_2D00_-Design-Calculator-Rev1p0.xlsx

・μ S/FLT 输出连接到 CPU 输入,3.3V,带10kΩ Ω 上拉。

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    Flt/断言可能是由反向电流故障触发器引起的。

    几个问题:在您的测试波形中,为什么 Vout 会发生跳转?

    负载类型是什么?

    电压是否为5V?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢您的回复,

    ・负载(输出)端连接升压 DC/DC:LM2622,5Vin⇒11.5V 输出。

    ・抱歉,蓝色波形不相关,VIN 为5V。   

    ・Vout jump 的原因是确认并在稍后提供反馈。

    如果您有任何通知,请告诉我。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    由于 Vout 跳过并造成 Vout >Vin 的情况,可能已触发反向电流故障。

    此问题是否仅在轻负载时发生? 或者在更高的负载下,例如1A,2A 等?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢你的建议。

    此问题仅发生轻负载,不发生1A 及以上。

    我附上了电源方框图。

    LM2622始终启用:ON,此问题的发生时间为 Enable (启用):Off (关闭)→On (打开),用于 TPS7A3401和 LP2951×2。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    负载的切换噪音可能会影响 eFuse 操作并触发反向电流故障。 您能否增加 eFuse 的输出电容并检查其行为。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh

    感谢您的建议,

    缩放波形附在下方;  

    ・Cout:47μF,Vout 最小:4.66V ~ Vout 最大:5.56V

    ・Cout:47μF×4,Vout 最小:4.66V ~ Vout 最大:5.31V

    我继续请求测试更多的 Cout 值。

    我稍后会向您提供反馈。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然 是 Satoshi。

    您还能检查 Vout 骤降的原因。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    请参阅下面的其他信息;

    ・当输出电容增加47μF×8时,但输出电压跨接未达到 输出电压>Vin +10mV。

    由于板尺寸限制,客户无法增加更多电容值。

    ※Cout:47μF×8,Vout 最小:4.717V ~ Vout 最大:5.262V

     ・目前,Vout dip 正在确认,顺便说一下,TPS26602和 TPS2622周围没有浪涌电流。

    请告诉我下面的其他问题;

    ・我猜,由于 TPS26602的电路板尺寸,改善电压跳降的点是 TPS2622和 LDO。

    是否有改进的想法? (例如,增加电容等)  

    ・如果将 TPS26602更换为 TPS26601,是否可能出现更多异常操作?

    我预计/FLT 将会从高到低,而不会回到高。

    此致,

    萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Satoshi,

    即使我们将 TPS26602替换为 TPS26601,问题仍然存在

    解决输出电容增加问题的一个方法是使用 TPS1653,TPS1663等器件。 这些设备没有反向电流保护,非常适合您的应用。

    此致,

    Rakesh