线程中讨论的其它部件:测试, LM2622, LP2951, TPS7A3401, TPS1663, TPS1653
尽管 TPS26601操作5Vin 和63mA,但仍断言/FLT 引脚输出。

我在下面提到了应用手册并添加 了电流限制电阻器:3kΩ,但/FLT 断言并未消失。
(由于板尺寸,无法添加阻塞二极管)
https://www.ti.com/jp/lit/an/slva934a/slva934a.pdf
我想,上述问题还有其他原因。
我的问题如下:
①Please 让我知道衡量的理由和想法的可能性。
②Is 基于 Vin 的电流限制电阻器值,对吗?
如果 VIN 与 VIO 电压不同(例如 VIN:5V 和 VIO:3.3V),哪种基于电压正确?

【电路信息】
・输入电压和输出电压:5V
・以下是其他外部值;
e2e.ti.com/.../TPS26601-_2D00_-Design-Calculator-Rev1p0.xlsx
・μ S/FLT 输出连接到 CPU 输入,3.3V,带10kΩ Ω 上拉。
此致,
萨特希