This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法与 SPI 通信

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079983/bq76952-unable-to-communicate-with-spi

部件号:BQ76952
《Thread:EV2400》中讨论的其它部件

您好,

IAM 与 BQ7695201一起工作,出现了一个问题,我无法通过 SPI 与设备通信。 (因为我获得了该设备的 SPI 变体)

通过论坛搜索,我 还找不到答案。

我将 TI EV2400接口板连接到主板上,并尝试使用电池管理工作室与其通信,但没有成功。 (我能够使用 BQ76952EVM 与 EV2400通信)

下面是我的示意图:

我检查过的内容:

  • SPI 电压级别3V3
  • 充电器-不工作(但我知道需要从软件打开它)
  • SPI 频率为125KHz
  • 在 REG1上添加了一个外部3V3电压电源,因为它本身不输出功率。
  • EV2400的引脚开度为 J6 180度,与案例顶部明显的插图相比。 所以我正确地连接了

是否有任何关于问题可能是什么的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remco 您好,

    REG18电压是多少? CP1如何?  当设备处于唤醒状态时,充油泵应处于激活状态。 非活动的通常是预调节器 REG0。

    最初,您想通过将 TS2拉低或在 Pack 引脚上施加充电器电压来唤醒设备。 您还可能导致蓄电池电压短暂短路到 Pack 端子,这足以唤醒设备。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢你的回复。

    REG18电压为1.8V
    CP1电压与 BAT 电压相同,在我的案例中,30V 表示充油泵未激活。

    我尝试唤醒设备,但没有运气。

    我还发现我应该将 BREG 连接到 Regin 而不是 GND。 这一点现已得到纠正。

    此外,只有在二极管之后,我的 BAT 电压上才有一些奇怪的1Vpp 波纹(251Hz)。 我可以看到这种波纹回到了错误信号上,该信号没有对数据作出响应。

    此致,

    RemCo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remco 您好,

    听起来充电泵正在放电。 这可能是充电泵尝试充电时遇到的波纹。 如果不是这种情况,则 IC 可能会损坏。 如果您可以尝试使用其他 IC,我们可以确认它是否损坏。

    理想情况下,CP1电压应比 BAT 电压高~11 V,因此电容器的电压应为~11 V

    在将 BREG 短接到 Regin 后,您是否看到相同的问题?

    您在 DSG/CHG 电路中使用哪种二极管? 我担心可能会有电流泄漏导致 CP1电容器耗尽。

    您选择使用 BQ7695201代替 BQ7695204的原因是什么?  默认情况下,BQ7695204启用了 REG1。 对于当前零件,miso 为~1.8V,即 REG18电压。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    我明白了。

    显然,SPI 总线上的其他一些设备导致信号完整性问题,因此  BQ7695201没有响应。

    此外,只有在将 Pack 电压添加到系统输出时,才会唤醒芯片。 (模拟充电器已连接)。

    感谢您的参与。

    此致,

    RemCo