This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:开关模式转换

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079769/bq25790-switch-mode-transformation

部件号:BQ25790

你好,团队

客户发现当   配置为1.5Mhz /2s 电池时,BQ25790将在快速充电阶段在降压转换器模式下工作。

我在我们的 EVM 上预制了这种现象。 设置:VIN 9V,2S 蓄电池,1.5M 频率。

它在进入快速充电后将以1.5M Hz 的频率工作。 随着电池电压上升,转换器的频率将逐渐变为750MHz。 最后,它在降压升压模式下工作,Vbat 升幅继续。   

有一些问题希望得到您的支持

1、配置为1.5Mhz 时,750MHz 频率的降压模式是否正常工作?  因为我没有注意到数据表上有关于这种现象的描述

2、如果正常工作,您能解释为什么会发生这种情况 ,以及在这些模式之间转换的原理:_1.5M 降压,750M 降压,降压-升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里:

    随附的培训演示文稿在幻灯片10和11上解释了此功能。  当 VBUS 关闭 SYS/BAT 时,充电器会在降压和升压之间切换,以保持更高的效率。   

    此致,

    Jeffe2e.ti.com/.../BQ2579X_5F00_webinar_5F00_slides_5F00_2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里,

    由于交错,有效切换频率仍为1.5MHz。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫

    感谢您的分享。

    我知道有效切换频率仍然是1.5MHz,但 如果 你注意到我输入的波形,则有一个在750MHz 降压模式下工作的持续时间,不会交错。 这位困惑的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里,

    这是预期行为。  我无法分享确切的详细信息,因为它们正在申请专利。  总之,当 VBUS 接近 VBAT 时  ,转换器将开始短时间跳过脉冲,而不是立即与潜在不稳定的切换脉冲交互,从而导致系统波纹不稳定。  这可能会在短时间内显示为1/2切换频率,如上面的中间图所示。  最终,变频器开始交叉降压和升压。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫

    非常感谢您的支持。

    还有一个问题是希望能得到你的支持。 由于这一短暂的时期,当我们选择感应器时,应该遵循哪种频率?

    例如,如果客户将工作频率配置为1.5MHz, 因为 有短暂的期间,工作频率为750MHz。  那么他们需要选择哪一个1U 或2.2u? 为了  计算最大波纹电流 ,我们应该选择哪种频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里:

    从上面的电感器电流峰值(双倍)可以看出,波纹电流以及 SYS 波纹将在750MHz 切换期间增加。  我们建议在充电器的 SYS 输出上使用5 x 10uF 的原因之一是要减少 SYS 波纹。  如果您的客户需要更少的波纹,我建议在 SYS 增加更多电容。  我们几乎没有数据显示采用2.2uH 电感器以750kHz 的频率持续运行。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰夫

    再次感谢。

    在显示为吹气的数据表中,它 表示:请注意,1.5 MHz 切换频率仅适用于1μH Ω 电感器,750 kHz 切换频率仅适用于2.2μH Ω 电感器。 即使客户 的配置为1.5Mhz。它仍有一段以750MHz 频率工作的时间。  那么,哪一位客户应该选择?

    而且,大约1U 和2.2u,       在计算值时,您会选择哪个 delta _I?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里:

    您仍然可以使用1.5MHz 的1uH 和750Hz 的2.2uH。   

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在一个充电周期中有1.5Mhz 和750MHz。  那么,电感器的价值取决于配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里,

    否。 客户必须接受 电感器电流的短暂时间,因此 SYS 电压波纹将更高。  SYS 电压波纹可以通过增加更多电容来降低。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff

    我们如何获得1U 和2U 的1.5M 和750K?  L*▲I/▲t=V 电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里,

    您不会更改电感器。  DI 会短暂增加,但不会影响充电器的内部控制回路。   

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里,

     当转换器处于深连续传导模式(CCM)且在模拟反馈环路控制下运行时,这些方程式用于此类情况。  一旦转换器发现 VBUS 接近 VBAT,数字控制环路就会开始管理脉冲。  因此,模拟回路稳定性没有问题,但波纹会更高,通过更多 SYS 电容可以缓解波纹。

    此致,

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff