你好,团队
客户发现当 配置为1.5Mhz /2s 电池时,BQ25790将在快速充电阶段在降压转换器模式下工作。
我在我们的 EVM 上预制了这种现象。 设置:VIN 9V,2S 蓄电池,1.5M 频率。
它在进入快速充电后将以1.5M Hz 的频率工作。 随着电池电压上升,转换器的频率将逐渐变为750MHz。 最后,它在降压升压模式下工作,Vbat 升幅继续。
有一些问题希望得到您的支持
1、配置为1.5Mhz 时,750MHz 频率的降压模式是否正常工作? 因为我没有注意到数据表上有关于这种现象的描述
2、如果正常工作,您能解释为什么会发生这种情况 ,以及在这些模式之间转换的原理:_1.5M 降压,750M 降压,降压-升压。