This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:要求使用 C 型端口设计的 BQ25606

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080081/bq25606-asking-for-bq25606-on-type-c-port-design

部件号:BQ25606
“线程”中讨论的其它部件: TUSB321

主席先生,你好,

 

我的客户希望在 C 型端口上设计键盘设计的充电器 BQ25606。键盘中有电池。

此 C 型端口是电源接收器端口。  

有两种情况。  

案例1:如果最终用户将 A 型(NB/PC)连接到 C 型电缆,则此键盘 C 型端口需要支持 BC1.2。

案例2:如果最终客户连接 C 型 PD 适配器,则此键盘需要支持5V/1.5A 或5V/3A。

对于案例2,如果 CC 控制器 TUSB321的衰减结果为5V/1.5A 或5V/3A,如何将 BQ25606输入电流更改为5V/1.5A 或5V/3A?

如果 BQ25606无法支持案例2场景,我们可以为客户推荐哪种采用 TUSB321的充电器解决方案?

 

感谢你的帮助。

 

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    BQ25606无法检测 USB-C 或 PD。 可用的输入电流限制检测结果列于 D/s 的表9-2中

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

    感谢您的反馈。

    此设计是否有合适的充电器建议?

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!  

    我们正在研究针对建议设计的充电器选项,并将在下周初回复您。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特,您好!

    谢谢。请告诉我这种设计的任何解决方案。

    根据电气特性,您是否会对客户反馈进行审查并提供评论?

    1. 一个参数描述不正确,应该不准确
    2. 有三个具有不同 IINDPM 的 RILIM 值,如果要获得2.5A IINDPM,RILIM 将是什么?

     

     

     Excel 可以为客户提供以下公式吗?

     

    1. 基利姆和里利希姆
    2. RT1和 RT2

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    1.请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936550/bq25895-usb-type-c-power ,了解有关 C 型的评论。它也适用于 BQ2560x。

    2.没有用于 BQ2560x 的设计工具或 Excel 计算工具。 有关  BQ25606:原理图回顾和 PCB 布局设计提示,请访问 e2e.ti.com/.../890626。  http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 提供了包括常见问题解答在内的其他信息,这些信息用于设计带有 bq25606的独立单节3-A 充电器。  

    谢谢,

    宁。