This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:输出电压

Guru**** 2927360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183, LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079965/lm25183-output-voltage

部件号:LM25183
“线程: LM25184”中讨论的其它部件

我计划使用 LM25183构建降压隔离直流到直流转换器。 DC +24.0V -> DC +5.0V

我用原型测试了它,但与5.0V 设计相比,输出电压大约为+5.6V。

是否可以调整外围组件的输出电压?

我们将向您发送电路图和变压器规格。

随附文档:20220224.zip

密码:togi20220224

e2e.ti.com/.../3125.zipThank,请您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimihiko,

    是否可以尝试将 R51或 RFB 更改为较低的值。

    请使用数据表中的方程式8查找所需的电阻值。

    谢谢,
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有几个提示。

    下面是计算器工具:

    https://www.ti.com/tool/LM25183-LM25184DESIGN-CALC

    此外,在测试输出电压时,您能否检查是否连接了最小负载? 如果没有负载,齐纳二极管将不会夹紧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

     非常感谢您发送电子邮件

     我们将在确认后尽快与您联系。

     非常感谢。

     此致,

    延吉泽金彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

    我们将向您发送 WEBENCH 的模拟结果。

    随附文档:LM25183_WEBENCH.zip

    密码:togi20220225

    非常感谢 much.e2e.ti.com/.../3187.LM25183_5F00_WEBENCH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

    模拟和原型之间的变压器阻抗存在差异,这是否是输出电压增加的原因?

    14μH -> 33μH

    变压器的绕组比可能为4:1,将其修正为3:1可以解决问题吗?

    4:1 -> 3:1

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimihiko,

    请确认您的变压器是否正确? 尽管变压器的电感可能不会影响输出电压,但它会影响其他因素,如您的关闭时间和峰值电流。

    此外,转速比确实会影响输出电压。  因此,如果您要使用 RFB =118kOhm,  请确认绕组比是 NPS =3:1。 如果 NPS 恰好为4:1,则可能需要重新选择 RFB 值。

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

    非常感谢您发送电子邮件

     我通过更改 Rtc 的值进行检查,但输出电压仍然很高。

    变压器 NPS 4:1 / RFB:154k / Rtc:118k→76.8k / Rset:12.1k

    此外,在10Ω Ω 负载(500mA)时,输出电压下降和0V 也会发生。

     非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimihiko,

    能否验证这些 电阻值是否正常工作? 我 将您的数值插入了快速启动计算器。

    e2e.ti.com/.../LM25183-quickstart.xlsx

    能否检查输入电源是否电流受限? 如果您消耗的电流大于设置中的电流,则电源将关闭。 您还在使用哪种类型的负载?

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

    非常感谢您发送电子邮件

    LM25183已在所附文档中更改为 LM25184。

    此外,输出电压(5V 2A)已更改为12V 2.5A。 这是个问题吗?

    非常感谢。

     此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimiko,

    糟糕的是,我只是把计算器中的值更改为您提到的值。 可以尝试此配置吗?

     为了供参考,该工具根据您的设置建议 R 值。 试用该工具可能是值得的。

    此外,请告诉我您使用的负载类型以及电源电流是否受限。

    谢谢,

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0842.LM25183-quickstart.xlsx

    这是文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁

    非常感谢您发送电子邮件

    最终,目标是为 CPU 和其他设备供电,但目前我们正在制作评估板,并将电阻器用作负载。

    电路中没有电流限制配置。

    总共需要1,844mA 的电流,但设计为2A,有一个边界。

    我们使用另一个 IC 从5V 输出电压生成3.3V,2.5V 和1.15V 电压。

    非常感谢。

     此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimiko,

    我不担心电路中的电流限制,我担心您使用的电压电源限制了输出电流。 这是一件简单的事情,但经常被忽视。

    您能否尝试我发布的电阻器配置,然后重新检查? 请告诉我 加载和未加载的电压是多少。 同时,请告诉我通过负载的电流是多少。  

    谢谢,

    安德鲁