我对 LMR43620mSC3RPERQ1设计有几个问题
- 我检查了数据表( 2021年12月修订),以获取参考电压设置 (引脚 Vout-FB),Rfbt 和 Rfbb 的建议值如下所示
- 我使用了 WEbench 电源设计工具,它给了我以下不同的配置。
- 我发现了另一个数据表,该数据表于2021年10月修订。 我找到了100K 与432K 配置。
- 我想知道哪个是 Rfbt 和 Rfbb 的正确配置?
- 对于这两个数据表,我注意到租赁和 Renb 设计(外部 UVLO)存在差异。 哪一个是正确的?
- 我注意到表9-1有所不同。 旧版本有1000kHz 色谱柱,但最新版本没有。
我还想知道通过 Webench 设计选择的输入滤波器,电容和输出电感器是否与芯片匹配。 我的意思是我是否可以使用 Webench directlu 的设计?
谢谢你。