This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142和 BQ76952之间的 IIC 通信的差异

Guru**** 2509315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, BQ769142, MSP430F5522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078391/bq769142-the-difference-regarding-the-iic-communication-between-bq769142-and-bq76952

部件号:BQ769142
线程中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ76952MSP430F5522

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

BQ769142应用于8字符串的电池上,与 bqstudio 的通信良好,可以读取接口上的电压等参数,但通过430单片电路读取时出现问题。 相同的430单片读取16字符串 BQ76952时无问题。 对于相同的程序和相同的参数,客户希望知道 BQ769142和 BQ76952设置之间是否存在任何差异。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我不知道什么是“430单片机”,你能详细说明吗?

    但是,通信应该非常相似,两者都来自同一个系列,即 BQ769x2系列,并且具有相同的 I2C 地址。 阅读两份技术参考手册,了解两者之间的区别。 每个注册表中可能有一些不同的注册表。 但是,沟通应该几乎是一样的。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1078391/bq769142-the differit-regard-the -the -IIC 通信- bq769142-bq76952/3991734#3991734",我不知道什么?]430[我不知道吗?]

    通过430单片机的通信端口读取 BQ769x2的电压,温度等,BQ76952可以正确读取,而 BQ769142读取不正确。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我仍然不明白“430单片”是什么意思。

    阅读 BQ76952/BQ769142时使用了什么? BqStudio 还是他们自己的 MCU?  

    如果他们能够共享他们使用的部件,BQ76952 CRC 是否启用,这也会很有用? 如果他们使用的是 MCU,则 bq769142已启用 CRC,因此他们还必须发送 CRC 以获得正确的通信。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    [引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1078391/bq769142-the -diffic-regard-the -IIC communication between -bq769142-and -bq76952/40004424000442'"他们使用什么来阅读 Q769522/B76952] BqStudio 还是他们自己的 MCU?  [/引用]

    他们使用  MSP430F5522读取 BQ769142, BQ769142的 CommType=0x11,并启用了 IIC CRC。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    BQ76952是否也启用了 CRC? 同样,请务必阅读两 本《技术参考手册》,并查看注册地址是否有任何差异。

    必须发送 CRC 才能与 BQ769142通信。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门