请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28951-Q1 “线程”中讨论的其它部件: UCC28951, UCC28950
在基于桥接拓扑的相移全桥拓扑解决方案中,我们能否使用36V 至120VDC 的宽输入电压范围来获得12V 输出?
如果是,是否存在任何性能问题,如效率或稳定性?
请澄清
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在基于桥接拓扑的相移全桥拓扑解决方案中,我们能否使用36V 至120VDC 的宽输入电压范围来获得12V 输出?
如果是,是否存在任何性能问题,如效率或稳定性?
请澄清
您好,
设计输入范围约为3.3到1。 如果您设计的最大占空比为70%(高输入电压),则占空比为21%。
因此,我认为可以设计此输入范围,UCC28951-Q1应该能够用于此应用。
您可以通过以下链接找到为 UCC28950和 Excel 设计工具编写的应用说明,这些说明可以帮助您进行设计。 设备是引脚兼容的引脚。 唯一的区别是您可以设计 UCC28951的占空比超过90%。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
https://www.ti.com/lit/zip/sluc222
此致,