This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:采用 PSFB 拓扑的输入电压范围广泛

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079624/ucc28951-q1-wide-range-of-input-voltage-with-psfb-topology

部件号:UCC28951-Q1
“线程”中讨论的其它部件: UCC28951UCC28950

在基于桥接拓扑的相移全桥拓扑解决方案中,我们能否使用36V 至120VDC 的宽输入电压范围来获得12V 输出?  

 

如果是,是否存在任何性能问题,如效率或稳定性?

 

请澄清      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的输出功率是多少?您正在尝试实现什么效率?

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    VIN = 36 V 至120 V

    输出电压=13.5V

    输出=800W 至1KW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设计输入范围约为3.3到1。  如果您设计的最大占空比为70%(高输入电压),则占空比为21%。

    因此,我认为可以设计此输入范围,UCC28951-Q1应该能够用于此应用。

    您可以通过以下链接找到为 UCC28950和 Excel 设计工具编写的应用说明,这些说明可以帮助您进行设计。  设备是引脚兼容的引脚。  唯一的区别是您可以设计 UCC28951的占空比超过90%。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    此致,