This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:通过 PMBus 和反馈电阻器控制输出电压

Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080195/tps546c23-output-voltage-control-through-pmbus-and-feed-back-resistor

部件号:TPS546C23

TI 电源管理团队您好,

我正在使用 TPS546C23进行电源电路设计。

根据 Broadcom 交换机(核心电压) BCM88270的要求,电压步长 变化为 ±10mV (例如 0.99V,1V,1.01V)

1. TPS546C23可以使用 PMBus 命令 (VOUT_STREAL_LOOP)控制电压步长/容差(±10 mV)。 Vout 命令,VREF_TRIM)生成电压

最小输出电压
(五)
最大输出电压
(五)
输出电压(V)

0.94/0.96/0.99

0.96/0.98/1.01

0.95/0.97/1.

并将最终输出电压存储在 NVM 中?   

2.如果电压变化,重新起动和关闭,对输出电压有何影响?

3.它是需要存储在 NVM 中的最后一个值,还是需要使用 PMBus 加载电压?

4.如果我们使用反馈电阻器设置输出电压,输出电压的值(电压/元件的变化)是多少。

您在这方面的快速反应将非常明显?

此致

卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    我们的美国团队将很快检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    1.是的,您可以使用这些 PMBus 命令设置输出电压(VREF 上的1.953mV 步进),并将其存储在 NVM 中。

    2.如果有电源循环等,输出电压将重置为 NVM 中存储的默认值。 使用 store_default_all 命令将设置存储到 NVM 中。

    这是 NVM 中最后一个受重视的存储。

    4.使用外部反馈电阻器分频器,输出将等于 VREF x (1 + RToP / RBOTTOM)。 下面是一个应用说明,描述了基于 电阻容差的电压精度: https://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoya。

    正如我提到的公差为10mV,我们如何使用   PMBus 命令控制 BCN88270公差(±10mV)?  

    最小输出电压
    (五)
    最大输出电压
    (五)
    输出电压(V)

    0.94/0.96/0.99

    0.96/0.98/1.01

    0.95/0.97/1.

    如果是,您能告诉算法这种情况吗?

    此致

    卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    在此示例中,VOUT_scale 回路应为1 (默认情况下,不需要底部电阻器)。

    您将按如下方式设置 VOUT_command:

    • 0.95V 时为487 (十进制)
    • 497 (小数)表示0.97V
    • 512 (十进制)表示1V

    要将输出电压调整为+/-10mV,您可以使用 STOP_VREF_Margin_high 和 STE_VREF_Margin_low:

    • 将5 (十进制)写入 STEP _VREG_Margin_high 以获得+10mV
    • 将5 (十进制)写入 STEP _VREG_Margin_low (STEP _VREG_Margine_low)以达到-10mV